远程 LCD 配置页面

对于 L20E、L50E 和 L70E 控制器,“
远程 LCD
”配置页面可用。使用该页面执行以下操作:
  • 打开“
    LCD 变量
    ”视图,以选择要使用 LCD 模块监控的变量。
  • 打开“
    串行端口
    ”配置页面,以查看和配置串行端口设置。
  • 启用按钮键读取。
  • 指定 LCD 的背光设置。
  • 指定 LCD 的消息和消息显示设置。
远程 LCD 模块配置设置
设置
描述
为远程 LCD 配置串行端口
在为远程 LCD 使用串行端口设置与默认通用工业协议设置之间切换。
  • 选中该复选框将使用远程 LCD 设置覆盖串行端口设置,然后“串行端口”配置页面将变为只读。
  • 清除该复选框将使用“
    串行端口
    ”配置页面上配置的串行端口设置。
默认情况下使用远程 LCD 设置。
状态
将远程 LCD 的状态指示为“
已连接
”或“
已断开连接
”。
  • 已连接
    :控制器处于联机状态且检测到远程 LCD。
  • 已断开连接
    :控制器处于脱机状态且检测不到远程 LCD。
LCD 变量
打开“
LCD 变量
”视图(在控制器处于脱机状态时可用)。
远程 LCD 显示屏最多支持 400 个变量。超过该限制将导致生成问题。
硬件设置
启用按钮键读取
启用或禁用远程 LCD 的按钮键读取。默认情况下,它处于打开状态。
背光模式
指定远程 LCD 的背光行为。选项如下:
  • 始终关闭
  • 间隔
  • 始终打开
“
间隔
”为默认选择。
时间
指定将“
背光模式
”设置为“
间隔
”时的背光间隔。值范围为 10 到 120 秒。默认值为 30。
对比度
指定 LCD 上的背光对比度。值范围为 0 到 100%。默认值为 50%。
启动消息
显示时间
指定启动消息显示在 LCD 上的持续时间。
值范围为 1 到 30 秒。默认值为 3 秒。
字体大小
指定 LCD 上启动消息的字体大小。选项如下:
  • 小 (8x8 像素)
  • 大(8x16 像素)
  • 超大 (16x16 像素)
“
大 (8x16 像素)
”是默认选择。
最大大小
基于选择的“
字体大小
”显示启动消息的最大长度。
该值为只读。
消息
指定远程 LCD 的启动消息。
默认启动消息为“
2080-REMLCD
”。
英语字符的预览效果最佳。
预览
显示将显示在 LCD 上的启动消息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal