删除串行端口设置的远程 LCD 覆盖

默认情况下,对于支持远程 LCD 的 L20E 控制器,远程 LCD 设置将覆盖“
串行端口
”配置页面上配置的通用工业协议设置。
清除“
为远程 LCD 配置串行端口
”复选框可删除串行端口设置的远程 LCD 覆盖。
删除串行端口设置的远程 LCD 覆盖
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,双击控制器以打开控制器应用程序工作区。
  2. 在“
    控制器
    ”树中,选择“
    远程 LCD
    ”。
  3. 在“
    远程 LCD
    ”配置页面上,清除“
    为远程 LCD 配置串行端口
    ”复选框。
  4. 选择“
    串行端口
    ”链接以打开“
    串行端口
    ”配置页面,然后根据需要配置串行端口设置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal