选择要监控的远程 LCD 变量

使用“
LCD 变量
”视图选择要使用远程 LCD 监控的变量。
先决条件
  • 控制器处于脱机状态。
  • 将项目和项目值下载到控制器。
选择要监控的 LCD 变量
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,双击控制器以打开控制器应用程序工作区。
  2. 在“
    控制器
    ”树中,选择“
    远程 LCD
    ”。
  3. 在“
    远程 LCD
    ”配置页面上,选择“
    LCD 变量
    ”。
  4. 在“
    LCD 变量
    ”中,选中要监控的变量对应的“
    LCD 显示屏
    ”复选框。
  5. 确认未将要监控的变量的“
    通信
    ”设置为“
    无访问权限
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal