LCD_REM(远程 LCD)

LCD_REM 指令可显示远程 LCD 屏幕的用户定义消息。
操作详细信息︰Line1 至 Line8 的字符串最大长度为 24 个字符。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于 L20E、L50E 和 L70E 控制器。
LCD_REM
LCD_REM
LCD_REM 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
Enable
输入
BOOL
启用指令块。
TRUE: 远程 LCD 从 I/O 状态屏幕切换到用户定义的屏幕。
FALSE:远程 LCD 切换回 I/O 状态屏幕。
Font
输入
UDINT
启动消息的字体大小︰
  • 0:默认(大 – 8x16)
  • 1:小 (8x8)
  • 2:大 (8x16)
  • 3:超大 (16x16)
  • 4 向前:保留
远程 LCD 大小为 192x64 像素。
当启动消息的字体大小为小字体时,远程 LCD 显示︰
  • Line1 至 Line8 的字符串。
  • 每行最多 24 个字符。
当启动消息的字体大小为大字体或超大字体时,远程 LCD 将︰
  • 显示 Line1 至 Line4 的字符串。
  • 忽略 Line5 至 Line8 的字符串。
  • 每行最多显示 12 个字符。
Line1
输入
String
要显示在 LCD 第 1 行的字符串。
Line1 至 Line8 的字符串最大长度为 24 个字符。
Line2
输入
String
显示在 LCD 第 2 行的字符串。
Line3
输入
String
显示在 LCD 第 3 行的字符串。
Line4
输入
String
显示在 LCD 第 4 行的字符串。
Line5
输入
String
显示在 LCD 第 5 行的字符串。
Line6
输入
String
显示在 LCD 第 6 行的字符串。
Line7
输入
String
显示在 LCD 第 7 行的字符串。
Line8
输入
String
显示在 LCD 第 8 行的字符串。
LCD_REM
输出
BOOL
功能块启用。
  • 当 Enable = TRUE 时,用户显示处于活动状态。
  • 当 Enable = FALSE 时,I/O 状态/菜单显示处于活动状态。
Sts
输出
UINT
远程 LCD 操作的状态。
LCD_REM 状态代码:
  • 0:Enable 输入为 False。
  • 1:成功显示用户消息。
  • 2:未检测到远程 LCD。
  • 3:连接错误。
出现以下情况时可能会发生:
  • 未将远程 LCD 物理连接到控制器(或配线错误)。
  • 串行端口设置不符合远程 LCD 要求。
  • 4:字体代码无效。
  • 5:5-65535 - 保留。

LCD_REM 示例

LCD_REM 功能块图示例
LCD_REM 功能块图示例
LCD_REM 梯形图示例
LCD_REM 梯形图示例
LCD_REM 结构化文本示例
LCD_REM 结构化文本示例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal