配方概览

L20E 控制器支持使用配方来保存相关配方数据的自定义列表。每个配方最多支持 10 个配方集,每个配方集最多支持 50 个变体。配方集的每个变体单独存储在一个具有唯一名称的文件中。
一个配方最多支持 128 个变量,其中最多包括 4 个数据字符串变量。一个字符串变量最多可包含 252 个字符。
运行时配方操作是使用 RCP 功能块实例执行的。RCP 从 SD 内存卡读取配方文件或将配方文件写入 SD 内存卡。要检索或删除 SD 内存卡上记录的配方文件,请使用读卡器,或者使用
FactoryTalk Design Workbench
上传、下载和删除配方文件。
有关配方集和 MicroSD 内存卡的详细信息,请参见 Micro820 可编程控制器用户手册 - 2080-UM005_-EN-E(出版号 2080-UM005)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal