导入配方

使用“
配方
”配置页面可以从计算机上的 M8A 文件导入配方。最多可以将 10 个配方导入到控制器。
导入的配方将覆盖控制器中的所有配方(如果有)。
先决条件
  • 控制器处于脱机状态。
  • 拥有配方的 M8A 文件。
要导入配方
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,双击控制器以打开控制器应用程序工作区。
  2. 在“
    控制器
    ”树中,选择“
    配方
    ”。
  3. 在“
    配方
    ”配置页面上,选择“
    导入
    ”。
  4. 在“
    导入配方
    ”中,选择“
    浏览
    ”。
  5. 在“
    打开
    ”中,找到并选择要导入的 M8A 文件,然后选择“
    打开
    ”。
  6. 在“
    导入配方
    ”中,选择“
    导入
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal