从控制器删除配方文件

如果配方不再是当前控制器项目的一部分,则从内存卡中删除配方文件。
先决条件
  • 项目处于联机状态。
  • 即会添加一个或多个配方。
从控制器中删除配方集
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,双击控制器以打开控制器应用程序工作区。
  2. 在“
    控制器
    ”树中,选择“
    配方
    ”。
  3. 在“
    配方
    ”配置页面中,选择“
    管理配方
    ”。
  4. 在
    <controller-name>: 管理配方
    ,并选择 “删除配方”按钮。
  5. 在“
    从内存卡删除配方
    ”中,选择要删除的配方文件,然后选择“
    删除
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal