将变量添加到配方

配方文件用于保存与配方相关联的自定义数据列表。向配方添加变量时,请注意以下要求:
  • 配方变量可以采用简单的数据类型。
  • 配方变量可包含具有简单数据类型且最多有三个维度的数组元素。
  • 配方变量必须为读/写变量。
  • 一个配方最多支持四个字符串变量。
  • 一个字符串变量最多可包含 252 个字符。
先决条件
  • 项目处于脱机状态。
要将变量添加到配方
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,双击控制器以打开控制器应用程序工作区。
  2. 在“
    控制器
    ”树中,选择“
    配方
    ”。
  3. 在“
    配方
    ”配置页面的“
    配方
    ”列表中,选择要向其中添加变量的已添加配方。
  4. 双击“
    选择变量
    ”或选择 “浏览”按钮 以打开变量选择器。
  5. 在变量选择器中,选择变量,然后选择“
    选择
    ”。
    小贴士: 要更改所添加配方变量的顺序,请将变量的行标题拖动到所需位置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal