添加配方详细信息

配方详细信息是配方的可选配置。使用“
配方详细信息
”执行以下操作:
  • 更改用于区分不同配方字段的字符。逗号是默认分隔符。
  • 为配方添加说明。最多支持 100 个字符。
先决条件
  • 项目处于脱机状态。
要添加配方详细信息
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,双击控制器以打开控制器应用程序工作区。
  2. 在“
    控制器
    ”树中,选择“
    配方
    ”。
  3. 在“
    配方
    ”配置页面的“
    配方
    ”列表中,选择添加的配方,然后选择 “设置”图标。
  4. 在“
    配方详细信息
    ”中,选择一个分隔符并根据需要输入说明。
  5. 选择“
    确定
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal