下载配方

使用“
<controller-name>:”“管理配方
”页面将配方下载到内存卡,以更新控制器项目的配方。
先决条件
  • 控制器处于联机状态。
下载配方
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,双击控制器以打开控制器应用程序工作区。
  2. 在“
    控制器
    ”树中,选择“
    配方
    ”。
  3. 在“
    配方
    ”配置页面中,选择“
    管理配方
    ”。
  4. 在
    <controller-name>: “管理配方
    ”中,选择 “下载配方”图标。
  5. 在“
    将配方下载到内存卡
    ”中,选择“
    浏览
    ”。
  6. 在“
    选择文件夹
    ”中,找到并选择配方文件,然后选择“
    确定
    ”。
  7. 在“
    将配方下载到内存卡
    ”中,选择“
    下载
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal