导出配方

使用“
配方
”配置页面可以将配方导出到您的计算机。默认情况下,配方以 M8A 文件形式导出到 Downloads 文件夹。如果存在同名文件,则会向导出的文件附加一个编号。
先决条件
  • 即会添加一个或多个配方。
要导出配方
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,双击控制器以打开控制器应用程序工作区。
  2. 在“
    控制器
    ”树中,选择“
    配方
    ”。
  3. 在“
    配方
    ”配置页面中,选择“
    导出
    ”。
  4. (可选)在“
    导出配方配置
    ”中,选择导出路径并根据需要输入文件名。
  5. 选择“保存”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal