将 FBAxis 添加到控制器项目

在
FactoryTalk Design Workbench
中,可以使用
反馈轴
来激活已添加到
Micro800
控制器项目的 2080-MOT-HSC 插件模块。控制器项目中支持的 FBAxes 数量因控制器类型不同而异。
添加 2080-MOT-HSC 插件模块并使用“
反馈轴
”将其激活后:
  • 将在“
    2080-MOT-HSC
    ”配置页面上创建“
    反馈轴
    ”节点。选择要查看的节点并配置以下页面上的设置:
  • 将在“PTO 运动”配置页面上添加
    FBAxis<x>
    复选框。默认情况下,该复选框处于选中状态且为只读。
先决条件
要将 FBAxis 添加到控制器项目
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,转到
    I/O 配置
    插件
    ,然后双击“
    2080-MOT-HSC
    ”。
  2. 在
    2080-MOT-HSC
    页面上,选择“
    配置
    ”节点。
  3. 从“
    使用以下方式启用插件
    ”列表中,选择“
    反馈轴
    ”。
将 FBAxis 添加到控制器项目后:
  • 在“
    PTO 运动 - 常规
    ”配置页面上,“
    FBAxis<x>
    ”复选框将变为可用。该复选框处于选中状态且为只读。
  • 在“
    PTO 运动 - 常规
    ”页面上,“
    反馈轴
    ”节点将变为可用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal