“FBAxis - 限制”选项卡

使用“
FBAxis<x> - 限制
”配置页面可以执行以下操作:
  • 使“
    软限位下限
    ”和“
    软限位上限
    ”设置可用于或不可用于配置。
  • 设置“
    软限位下限
    ”的值。
  • 设置“
    软限位上限
    ”的值。
“
软限位
”设置与控制器所管理的数据值相对应,并且基于以下各项:
“FBAxis - 限制”配置页面设置
设置
描述
软限位下限
使“
软限位下限
”值可用于或不可用于配置。
默认情况下,该值不可配置,运动引擎会将软限位读取为正无穷或负无穷。
值范围相对于在 FBAxis<x> - 电机和载荷配置页面上为“
每转脉冲数
”指定的值。
“
每转脉冲数
”的默认值为 200.0,基于此,“
软限位下限
”值的默认范围为 –2,148,695,183 (–549,739,036,672/200) 到 2,748,695,183 (549,739,036,672/200)。
值范围为 –549,739,036,672 到 549,739,036,672 步长,采用单精度浮点格式。
“
软限位下限
”值必须小于“
软限位上限
”值。默认值为
0.0
mm(步长)。
有关详细信息,请参见转换每转脉冲数和速度。
软限位上限
使“
软限位上限
”值可用于或不可用于配置。默认情况下,该值不可配置。
值范围相对于在 FBAxis<x> - 电机和载荷配置页面上为“
每转脉冲数
”指定的值。
“
每转脉冲数
”的默认值为 200.0,基于此,“
软限位下限
”值的默认范围为 –2,148,695,183 (–549,739,036,672/200) 到 2,748,695,183 (549,739,036,672/200)。
值范围为 –549,739,036,672 到 549,739,036,672 步长,采用单精度浮点格式。
“
软限位上限
”值必须大于“
软限位下限
”值。
默认值为 0.0 mm(步长)。
有关详细信息,请参见转换每转脉冲数和速度。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal