“FBAxis - 常规”选项卡

使用“
FBAxis<x> - 常规
”配置页面可以执行以下操作:
  • 重命名 FBAxis。
  • 当 PTO 轴是控制器配置的一部分时,将 FBAxis 与脉冲串输出 (pulse train output, PTO) 轴进行配对。
  • 指定当 FBAxis 与编码器配对时的运动编码器类型。
“FBAxis - 常规”配置页面设置
设置
描述
轴名称
指定反馈轴的名称。
轴名称必须独一无二并且不能与现有的变量名、数据类型或保留字相同。
轴名称的命名规范如下:
  • 包含字母、数字和下划线。
  • 最多包含 40 个字符。
  • 以字母或下划线开头。
  • 以字母或数字结尾。
  • 不包含连续的下划线字符。
与以下对象配对
指定 FBAxis 与哪个轴配对。
选项如下:
  • “
    编码器
    ”- 默认设置
  • 轴(x)
运动反馈轴一经设置就处于只读状态,而且在取消配对之前无法进行更改。
在删除与 FBAxis 配对的 PTO 轴之后,“
与以下对象配对
”选项会更改为默认设置“
编码器
”。
编码器类型
指定用于发送 FBAxis 反馈信息的运动编码器类型。
选项如下:
  • 正交 X1
  • 正交 X2
  • 正交 X4
“
正交 X4
”是默认类型。将“
与以下对象配对
”设置为“
编码器
”时这些选项可用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal