“PTO 运动 - 常规”配置页面

在
FactoryTalk Design Workbench
中,支持运动控制的
Micro800
控制器使用高速脉冲序列输出 (Pulse-Train Outputs, PTO) 来控制轴定位。支持的 PTO 轴数取决于项目中的控制器类型。
使用“
PTO 运动 - 常规
”配置页面执行以下操作:
  • 配置 PTO 引擎执行运动命令所需的时间。
  • 向控制器项目中添加轴或从控制器项目中移除轴。
  • 如果 PTO 轴与“
    反馈轴
    ”配对,则查看“
    反馈轴
    ”的名称。
PTO 运动的“常规”配置页面设置
设置
描述
PTO 运动引擎执行时间
指定轴的执行时间。在向项目中添加一个或多个轴时,该选项是可配置的。
值范围为 1 到 10 ms。默认值为 1 ms。
轴
<x>
选择要在控制器项目中添加或删除的一个或多个轴。
FBAxis
<x>
在 2080-MOT-HSC 插件模块是控制器配置的一部分并且已使用反馈轴启用时显示。该复选框处于选中状态且为只读。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal