运动轴监视

在以下情况下,“
轴监视
”页面可用:
使用“
轴监视
”页面可以执行以下操作︰
  • 选择要监视的轴。
  • 查看轴状态、速度、移动、当前位置和目标位置。
  • 当轴遇到错误时查看错误代码和描述。
“轴监视”页面上的条目
项目
描述
轴名称
指定分配给控制器的轴名称。
根据配置的控制器类型和轴数,最多列出三个轴。
轴状态
指定正在监视的轴的状态。选项包括:
  • 已禁用
  • 静止
  • 离散运动
  • 连续运动
  • 原位
  • 正在停止
  • 错误停止
轴已归位
当轴处于原位位置时指定。值包括:
  • “
    是
    ”。轴处于轴移动的定义起始点或处于原位位置。
  • “
    否
    ”。
移动
说明轴的运动。当轴未移动时,它处于闲置状态。值包括:
  • 加速
  • 减速
  • 恒定速度
  • 空闲
错误描述
当轴发生错误时显示错误代码和说明。如果没有错误,则为空。
有关更多信息,请参见 AxisErrorID 错误代码。
位置和速度
命令位置
指定执行命令时轴的当前位置。
目标位置
指定为轴定义的目标位置的值。
使用 MC_MoveAbsolute 功能块的“
位置
”输入值定义目标位置。
速度
指定执行命令时的当前速度。
目标速度
显示轴的目标或最大速度。
使用 MC_MoveRelative、MC_MoveAbsolute 或 MC_MoveVelocity 功能块中的“
速度
”输入值定义目标速度。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal