配置“Internet 协议”设置

使用“
Internet 协议
”视图
可配置非控制器设备的 Internet 协议 (Internet Protocol, IP) 设置。“
Internet 协议
”视图仅适用于带有嵌入式以太网端口的设备。
小贴士:
当设备是控制器时,这些设置为只读。此外,在设备为以下状态时,这些设置也会灰显且没有任何值:
  • 脱机。
  • 处于联机状态且发生通信错误。
  • 使用设备(适用于支持通过开关设置 IP 地址的那些设备)上的开关进行配置。
先决条件
  • 必须处于联机状态并正在与设备通信。
  • 请确保此时的连接中断是可接受的。
    重要提示:
    配置 IP 设置需要向设备写入数据,此操作将中断与该设备及通过该设备连接的任意其他设备的连接。与其他控制器的连接也可能断开。不得中断当前用于控制的设备的连接。
配置 IP 设置
  1. 在设备的选项卡上,选择“
    Internet 协议
    ”。
  2. 在“
    Internet 协议
    ”视图中,对于“
    Internet 协议 (Internet Protocol, IP) 设置
    ”,选择“
    手动配置 IP 设置
    ”。
    小贴士:
    要使用 BOOTP 或 DHCP 协议从网络上的服务器自动获取 IP 设置,请选择“
    使用 BOOTP 自动获取 IP 设置
    ”或“
    使用 DHCP 自动获取 IP 设置
    ”。
  3. 对于“
    IP 设置配置
    ”,指定以下参数:
    • 物理设备 IP 地址
      输入 IP 协议用于将信息发送至设备和从中获取信息时所用的唯一地址。
      小贴士:
      如果显示的消息指示物理设备中的 IP 地址与设备属性中的 IP 地址不匹配,则选择“
      使用属性 IP 地址
      ”,即可用“
      概述
      ”视图中的数据填充“
      物理设备 IP 地址
      ”。
    • 输入 IP 地址方案的扩展,它可使一个站点对多个物理网络使用单一网络 ID。
    • 输入用于将各个物理网络连入网络系统的地址。
  4. (可选)指定“
    IP 设置配置
    ”的其余参数:
  5. 选择“
    设置
    ”以将更改写入设备。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal