网关地址

网关将各个物理网络连接成一个网络系统。当一个节点需要与另一网络中的节点通信时,网关将在两个网络之间传输数据。下图显示了连接“网络 1”与“网络 2”的网关 G。
1756enetex2
当 IP 地址为 128.2.0.1 的主机 B 与主机 C 通信时,它根据 C 的 IP 地址可以知道 C 位于同一网络中。在以太网环境下,B 会将 C 的 IP 地址解析为 MAC 地址(通过 ARP)并直接与 C 通信。
当主机 B 与主机 A 通信时,它根据 A 的 IP 地址可以知道 A 位于另一网络中(网络标识不同)。要将数据发送到 A,B 必须知道连接两个网络的网关的 IP 地址。在本示例中,网关在“网络 2”中的 IP 地址为 128.2.0.3。
网关具有两个 IP 地址(128.1.0.2 和 128.2.0.3)。第一个地址必须由“网络 1”中的主机使用,而第二个地址则必须由“网络 2”中的主机使用。要使用网关,主机必须使用与自身相同的网络 ID 对网关进行寻址。
默认情况下,此字段设置为 0.0.0.0。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal