IP 地址

IP 地址标识 IP 网络(或者相连接的网络的系统)中的每个节点。网络中的每个 TCP/IP 节点(包括以太网设备)都必须要有唯一的 IP 地址。
IP 地址的长度是 32 位,它由网络标识部分和主机标识部分组成。每个网络都是 A 类、B 类或 C 类网络。网络的类确定了 IP 地址的组成方式。
同一物理网络中的每个节点都必须具有相同类别的 IP 地址以及相同的网络 ID。同一网络中的每个节点必须具有不同的主机 ID,这样才有唯一的 IP 地址。
IP 地址的填写方法是由句点分隔的四个十进制整数(也就是 xxx.xxx.xxx.xxx),其中每个整数(或 xxx)是 0 到 255 之间的数字,也就是 IP 地址一个字节的值。
IP 地址的第一个八位组不能为 0、127 或大于 223 的数字。如果输入这些值之一并尝试使用“设置”下载此配置,则将显示错误消息且不会向设备发送任何值。
例如,32 位 IP 地址:
00000011 00000000 00000000 00000001 将写为 3.0.0.1。
您可以根据点分十进制 IP 地址中的第一个整数来区分 IP 地址类别:
第一个整数的范围
等级
0 至 127
A
128 至 191
B
192 至 223
C
224 至 255
其他
小贴士:
请与网络管理员或网络信息中心联系以了解对设备指定的唯一 IP 地址。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal