主机名

主机名是标识网络中计算机的唯一名称。
在 Internet 上,主机名的格式为 comp.xyz.net。如果只有一个 Internet 站点,则主机名和域名相同。
如果一台计算机宿入多个 Internet 站点,则它可拥有多个主机名(例如,home.xyz.net 和 comp.xyz.net)。在这种情况下,home 和 comp 是主机名,xyz.net 是域名。
有效字符包括:
  • 介于 0 - 9 之间的数字
  • 介于 A - Z 之间的字母字符(大写或小写)
  • 破折号
  • 句号
  • 不超过 64 个有效 ASCII 字符
  • 主机名的第一个字符必须是字母字符(介于 A - Z 之间(大写或小写))
  • 主机名的最后一个字符不能为句号或破折号
  • 主机名中不能有两个相连的句号
合法主机名的示例包括:
  • HostName.com
  • HostName
  • HostName.123
  • Host-2-Name.com
  • HostName.DomainName.com
  • Host123Name456.789DomanName000.com
非法主机名的示例包括:
  • .HostName.com
  • HostName.com.
  • HostName..com
  • HostName.com-
  • 123.com
  • 1234567890
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal