域名

有效字符包括:
  • 介于 0 - 9 之间的数字
  • 介于 A - Z 之间的字母字符(大写或小写)
  • 破折号
  • 句号
  • 不超过 48 个有效 ASCII 字符
  • 域名的第一个字符和最后一个字符不能为句号或破折号
  • 域名的最后一部分只能包含字母字符
  • 域名中不能有两个相连的句号
域名的有效格式是:
  • a.b.c.d
  • a.b.c
  • a.b
  • a
例如,以下是合法域名:
  • xyz.xxx.yyy.com
  • 123.xxx.yyy.com
  • 123.123.123.com
  • 123.123.com
以下是非法域名示例:
  • 123,345,789,123
  • 1234567890
  • 123.
  • .467
  • 123..com
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal