子网掩码

子网寻址是 IP 地址架构的扩展,它可使一个站点对多个物理网络使用单一网络 ID。可通过分类将 IP 地址划分为网络 ID 和主机 ID,由此可在站点外部继续路由。在站点内部,使用子网掩码来将 IP 地址划分为自定义网络标识部分和主机标识部分。默认情况下,此字段设置为 0.0.0.0。
例如,使用 Network 2(B 类网络)并添加另一个物理网络。选择以下子网掩码将额外添加两个网络 ID 位,从而支持四个物理网络:
11111111 11111111 11000000 00000000 = 255.255.192.0
B 类主机 ID 的两个位已用于扩展网络 ID。对于子网掩码位都为 1 的主机 ID 部分的各个位,每个唯一的位组合均指定不同的物理网络。
新的配置是:
1756enetex
添加了包含主机 D 和 E 的第二个网络。网关 G2 将网络 2.1 与网络 2.2 连接到一起。主机 D 和 E 将使用网关 G2 与不在网络 2.2 中的主机通信。主机 B 和 C 将使用网关 G 与不在网络 2.1 中的主机通信。当 B 与 D 通信时,网关 G(B 的已配置网关)会通过 G2 将数据从 B 路由到 D。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal