主/次 DNS 服务器地址

此配置选项允许服务器接受文本地址并执行数据库查找操作,以将地址转换为可供网络使用的 IP 地址。如果消息使用主机名地址,则必须以某种方式将该地址转换为 IP 地址,这样消息才能发送到目标控制器。如果对发送控制器的以太网设备配置了 DNS 服务器地址,则将使用 DNS 服务器来获取主机名地址并将其转换为目标设备的 IP 地址,这样就可以发送消息了。默认情况下,这两个字段均设置为 0.0.0.0。
IP 地址的每个八位组均必须在 0 到 255 范围内。第一个八位组不能是 127 或大于 223。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal