为何 OT 网络安全对于石油与天然气行业至关重要
石油和天然气组织正在加速数字化转型,以提高效率、连接远程资产和优化生产。随着上游、中游和下游运营中的OT环境互联日益紧密,网络风险对运营绩效、安全性和业务连续性的影响也越来越大。
拥有全面 OT 可见性的组织能够更好地了解资产健康状况、配置、备份、漏洞和报废情况。 这种背景信息有助于做出基于风险的决策,从而帮助:
- 保护关键生产资产
- 减少停机时间和业务中断
- 保障现代化举措
- 优化安全资源和托管服务
- 将网络安全投资与业务成果对齐
石油和天然气组织正在加速数字化转型,以提高效率、连接远程资产和优化生产。随着上游、中游和下游运营中的OT环境互联日益紧密,网络风险对运营绩效、安全性和业务连续性的影响也越来越大。
拥有全面 OT 可见性的组织能够更好地了解资产健康状况、配置、备份、漏洞和报废情况。 这种背景信息有助于做出基于风险的决策,从而帮助:
妥善的安全计划必须配备执行工作的人员,依托成熟适用、面向 OT 场景的规范流程,并由技术提供支撑。
深刻理解将人员、流程和技术进行紧密融合的必要性。
依托数十年的网络安全专业知识,并以 100 多年的工业自动化和制造业为基础。
采用实用的风险管理实践,并在现代化运营中管理 OT 环境的复杂性。
根据 OT 的要求,将系统健康状况、环境因素、设备报废和安全性等因素纳入考量。
SecureOT™ 平台 可对工业资产、漏洞和 网络风险实现集中可视化,涵盖您的整个 OT 环境。通过将数据转化为可执行洞察力,石油与天然气运营及安全团队可以优先处理补救工作、提高可见性并做出更明智的决策。
全面了解互联资产,减少盲点,构建环境全局视图,并做出更明智的网络安全决策。
在安全漏洞被利用之前发现它们,从而主动降低风险并增强整体网络弹性。
持续了解各站点的威胁演变和风险级别,以支持一致的安全态势和运营可靠性。
通过了解对安全、生产、质量和业务连续性的潜在影响,将资源集中于最重要的风险。
建立对网络风险的共同看法,从而实现更快的决策、更有效的应对措施和更强的跨职能协作。
构建更强大的网络安全计划意味着创建一个可持续的基础,以便在业务运营不断演变的同时管理网络风险。SecureOT 有助于组织在日益互联的环境中提高弹性、满足监管机构和利益相关者的期望,并维持安全可靠的运营。
| 石油与天然气行业挑战 | SecureOT 能力 | 业务成果 |
|---|---|---|
| OT 可见性有限 | 资产库存和生命周期管理 | 对所有资产的情境化可见性 |
| 基础设施老化 | 网络安全评估以及安全现代化服务 | 更智能的风险管理 |
| 不断扩大的攻击面 | 漏洞管理 | 减少接触 |
| 远程操作 | 安全远程访问 | 更安全的连接 |
| 威胁检测差距 | 安全监控以及威胁检测 | 更快地识别和修复威胁 |
| 生产中断 | 事件响应服务 | 更快恢复,减少停机时间 |
| 合规压力 | 治理以及风险服务 | 合规就绪度 |
这种方法使我们的客户能够近乎实时地主动跟踪和评估环境风险。 必须结合资产本身及其对安全生产运行的影响,对高危漏洞进行衡量与研判。
众多组织选择罗克韦尔自动化,旨在将其网络安全管理从被动应对转变为更主动、可衡量的方法。在 OT 资产可见性和基于风险的洞察力的基础上,团队可以更好地确定改进措施的优先次序,规划现代化,增强韧性,并跟踪其网络安全投资的影响。
其他人还查看了
根据您的活动