汽车行业正在迅速向互联、数据驱动的生产环境迈进,数字化转型在其中开启了效率、灵活性和创新的新篇章。
日益加剧的 IT/OT 融合、既有系统、技能差距 以及不完整的资产可见性正在造成可被对手利用的漏洞,使生产正常运行时间、安全和收入面临风险。对于汽车制造商而言,这是一个关键时期,他们的投资决策受到避免代价高昂的停机时间和保护生产连续性等需求的驱动。
汽车行业正在迅速向互联、数据驱动的生产环境迈进,数字化转型在其中开启了效率、灵活性和创新的新篇章。
日益加剧的 IT/OT 融合、既有系统、技能差距 以及不完整的资产可见性正在造成可被对手利用的漏洞,使生产正常运行时间、安全和收入面临风险。对于汽车制造商而言,这是一个关键时期,他们的投资决策受到避免代价高昂的停机时间和保护生产连续性等需求的驱动。
复杂的 OT 环境以及 IT 和 OT 团队之间在人员和流程上存在的孤岛,持续造成有形和无形的障碍,阻碍了有效的风险管理。与此同时,来自监管 和高管层的压力与日俱增,推动了对更主动、可衡量的 OT 网络风险管理方法的需求。
正如我们的第十一版年度智能制造现状报告所揭示的,制造商将网络事件视为一个持续存在且日益严峻的运营现实。
的制造商认为
IT和OT之间的集成点是第二大易受网络事件攻击的环节 (仅次于IT系统/企业网络)
对于汽车制造商而言,哪怕只是单一的干扰事件,也可能会导致生产线停工、出货延迟,并造成持久的声誉和财务损害。关键在于采取正确的预防性行动步骤、工具和技术,以便在威胁发生前洞察威胁,在攻击升级前阻止攻击,以及在事件发生时迅速从事件中恢复。
汽车行业被认为非常容易受到已安装网络资产(包括工厂车间的机器和设备)中存在的定向漏洞的攻击。我们了解您独特的业务需求。通过积极、全面的风险管理策略,我们可以帮助您应对以下这些首要挑战:
有效的OT网络安全需要的不仅仅是单点解决方案或孤立的安全项目。汽车制造商需要一个可重复的框架,以帮助团队了解风险、保护生产环境并维持每个工厂的运营韧性。
SecureOT™ 解决方案套件结合了 OT 专用软件、网络安全服务和行业专业知识,可帮助制造商采取结构化方法,在整个网络安全之旅中降低风险。
无论您是刚刚开启网络安全之旅,还是正在扩展现有项目,SecureOT 都能帮助汽车组织采取切实可行的方法,实现更安全的数字化运营。
从可见性开始,逐步实现弹性。对于许多汽车制造商而言,首要的挑战是了解各个工厂中存在哪些资产、它们之间如何连接,以及风险集中在哪里。
通过使用SecureOT™平台,网络风险评估提供了一个切实的起点,帮助组织识别关键资产、评估网络架构、发现网络安全与合规性差距,并根据运营影响确定行动的优先级,以便:
| 方法 | 洞悉 | 阻止 | 从中恢复 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 何以如此重要 | 在降低网络风险之前,组织需要对资产有全面的了解,以识别漏洞并确定其优先级。 | 一旦了解了风险,就需要保护关键的生产运营,以支持互联系统、降低网络风险并保持生产连续性。 | 网络安全不仅限于防护,还包括快速检测、响应和从威胁中恢复,同时持续改善安全态势。 | ||
| 业务成果 | 建立可见性并保护关键资产。 | 构建可防御的架构并扩展安全资源。 | 增强韧性,保持运营连续性、声誉和合规。 | ||
| SecureOT 生命周期能力 | 评估 |
设计 |
实现 |
管理 |
优化 |
|
|
|
|
|
|
通过将网络安全工作与核心生产和业务成果相结合,汽车制造商可以在以下方面推动有意义的运营和财务影响:
汽车制造商信赖罗克韦尔自动化,因为我们了解我们所保护的环境。凭借超过30年的OT网络安全经验和百年的工业自动化领导地位,我们弥合了工程、运营和安全之间的差距。这可以实现更快的风险识别、更精准的缓解策略,以及并使工厂与企业层面的优先级工作更好协同一致。
依托在保护 OT 环境方面具有的 30 多年经验,以 100 多年的自动化领导地位为后盾,专为汽车生产而打造。
一个统一的解决方案,结合了专业服务、托管服务和SecureOT平台技术,可实现端到端的网络安全。
在CPwE和全厂级架构方面拥有可靠经验,可保护复杂、互联的汽车生态。
专属的SecureOT托管式检测与响应,可在威胁影响生产之前识别并阻止这些威胁。使用新的链接。
安全策略与最关键的要素保持一致:生产连续性、安全性和运营绩效。
汽车制造商常常因资产清单不一致和跨工厂可见性有限而陷入困境,导致难以了解网络风险或保护生产环境。
一家全球汽车制造商在其 17 家工厂中面临着这一确切的挑战,这些工厂中互不相通的电子表格和工厂层级的库存数据无法统一。如果无法清楚地了解资产状况,运营团队就无法有效地管理或保护其环境。
这并非由合规性或安全事件驱动,而是出于运营需求。IT、OT 和工程领域的领导层围绕一个优先事项达成了共识:获得准确的可见性以向前迈进。
这家汽车制造商部署了 SecureOT 平台,并首先在一家预生产工厂进行单点试点。在几周内,该举措就推广到了各大主要装配地点,展示了价值可以多快被实现。
借助SecureOT,汽车组织可以快速获得可见性,发现隐藏风险,并在全球运营中推广网络安全计划。
其他人还查看了
根据您的活动