Loading

SecureOT 资产盘点和生命周期管理

在每个端点实现 OT 特定、供应商中立的可见性。
请求演示
 工业 4.0 技术中的过程控制室和工业自动化趋势概念。工程师和总监正在监控智能工厂中的实时工作自动化机器加工
网络安全
    • 概述
    • CIP Security
    • CIP Security
    • 身份识别与访问管理
    • 身份识别与访问管理
    • IT/OT 融合
    • IT/OT 融合
    • NIST 网络安全框架
    • NIST 网络安全框架
    • 保障安全数字化转型
    • 保障安全数字化转型
    • 安全与 LifecycleIQ 服务
    • 安全与 LifecycleIQ 服务
    • 技术与认证
    • 技术与认证
    • 零信任
    • 零信任
    • 概述
    • 资产库存和生命周期管理
    • 资产库存和生命周期管理
    • 端点保护
    • 端点保护
    • 事件响应
    • 事件响应
    • 工业网络和基础设施
    • 工业网络和基础设施
    • IT 网络安全服务
    • IT 网络安全服务
    • 托管式检测和响应
    • 托管式检测和响应
    • 托管服务
    • 托管服务
    • 风险和漏洞管理
    • 风险和漏洞管理
    • 概述
    • 汽车
    • 汽车
    • 关键基础设施
    • 关键基础设施
    • 能源和电力
    • 能源和电力
    • 生命科学
    • 生命科学
    • 制造
    • 制造
    • 矿山
    • 矿山
    • OEM
    • OEM
    • 石油和天然气
    • 石油和天然气
    • 水/污水处理
    • 水/污水处理
    • Water/Wastewater
    • Water/Wastewater
    • 概述
    • 咨询和支持
    • 咨询和支持
    • 设计和规划
    • 设计和规划
    • 网络安全
    • 网络安全
    • 渗透测试
    • 渗透测试
    • 响应和恢复
    • 响应和恢复
    • 风险评估
    • 风险评估
    • 漏洞评估
    • 漏洞评估
  • 顶级合作伙伴
    • 博客
    • 博客
    • 案例研究
    • 案例研究
    • 新闻稿
    • 新闻稿
    • 网络研讨会
    • 网络研讨会
    • 白皮书
    • 白皮书

可见性:弹性 OT 安全的基石

随着 OT 和 IT 系统的融合,如果工业网络和基础设施的可见性有限,可能会导致未管理的风险、合规性差距和隐性的过时资产。这种可见性的缺失导致无法获得切实有效的起点来规划和执行风险降低计划。资产盘点是 SecureOT™ 平台的核心功能,可为您提供 OT 资产的可见性和背景信息,涵盖易于查看的设备以及影子组件和嵌套组件、串行连接设备、旧平台和临时连接。

数据包含固件、配置和漏洞详细信息,以便:

  • 轻松识别跨分段网络的 OT 资产,不会产生基础设施成本 
  • 将多个资产和风险指标汇总 到资产及其所属系统的多维视图中
  • 使用多个指标确定补救措施的优先级,以构建符合企业风险容忍度的 OT 特定风险评分 
  • 符合 IEC 62443、NIST CSF 和 NIS2 等全球标准 
  •  通过集中可见性提高运营效率
SecureOT 平台图形

基于发现,打造可执行洞察力

建立可见性后,SecureOT 平台将数据转化为决策。该平台不仅能够实现基础资产发现,还能提供情境丰富的风险可见性和优先级,从而带来业务、风险、合规性和报告层面的多重效益。借助这种情景化资产盘点功能,SecureOT 平台可以将数千个数据点整合到一个视图中,以便团队能够:

  • 创建每项资产及其依赖项的整体 OT 系统级视图,而不仅仅是 IP、软件或端点用户列表 
  • 找出控制器、PLC、HMI 和联网设备之间的漏洞和错误配置 
  • 根据资产重要性和合规性要求对风险进行排序,加快补救速度,并对基于操作系统的资产采取措施来进行强化、修补、更新或调整 
  •  通过实时了解补丁状态、用户帐户和其他纵深 防御安全控制来增强弹性
  •  通过将库存数据集成到治理、报告和风险工作流程中来简化安全运营
  • 跨库存、监控、补丁管理和报废来管理资产生命周期,以安全地降低风险

全面可见性,助您自信应对合规要求

SecureOT 平台将资产可见性转化为可衡量的安全性和合规性成果。通过集中的情境化库存,您的团队可以:

  • 通过主动漏洞管理来降低风险敞口,涵盖从端点调整到升级与淘汰的资本规划 
  •  通过补丁识别和配置评估来加速补救
  •  使用单一可信数据源进行报告和审计,加强治理

相同的数据基础可帮助您满足 IEC 62443、NIST CSF 和 NIS2 等全球标准,而不会导致生产中断。SecureOT 平台将深厚的 OT 情境与可执行洞察力相结合,有助于保护运营、保持正常运行时间并自信地证明合规性。


SecureOT 平台如何实现安全的 OT 可见性

SecureOT 平台采用经过验证的工作流程,旨在确保运营安全:

  • 发现:通过每个子网中的软件传感器发现 资产,无需硬件分接头或镜像端口
  • 识别:使用专有方法识别端口、MAC 地址和协议等 关键设备属性
  • 配置文件:每项资产有  1,000 多个数据点,包括已安装的软件、固件和操作系统详细信息、补丁状态、配置、用户帐户以及防病毒和允许列表等安全元素

该过程需要有限的带宽,避免侵入性扫描或脚本,并为嵌入式设备利用 OEM 安全通信。

请求演示
SecureOT 流程

深入的 OT 背景:您将看到的内容及其重要性

SecureOT 平台提供情境丰富的智能,可以改变您管理风险的方式。数据点与资产重要性息息相关,因此您知道哪些系统对生产和安全最为重要。SecureOT 平台除了提供硬件和软件详细信息外,还提供情境化风险数据,包括漏洞暴露和补偿性控制措施,以便您可以优先处理那些真正影响正常运行时间和恢复能力的事项。

这种可执行洞察力使 SecureOT 平台脱颖而出,从而实现更快、更智能的决策并加速合规就绪度。

SecureOT 平台 Iceberg 图形

在一个统一的视图中可以看到:

  • 硬件:控制器、传感器、PLC、HMI
  • 软件:固件、操作系统、应用
  • 网络:组件、配置、EOL 状态
  • 安全态势:补丁的相关性和状态、防病毒或允许列表、配置合规性
  • 用户和帐户:角色、组、密码使用期限、域策略
  • 基于法规或标准的合规性

为何选择 SecureOT 平台进行资产盘点和生命周期管理

SecureOT 平台专为采取行动和实现扩展而设计。其他工具仅止步于资产发现,而我们将综合资产数据与集成工作流程相结合,帮助您在一个地方管理生命周期、合规性和风险。从部署速度到运营安全,SecureOT™ 平台的功能旨在简化复杂性,并在 OT 环境中实现可衡量的弹性。

云网络

100% 基于软件,可快速部署,无需额外硬件,无需镜像端口

眼部信号可见性

跨子网实现深入、广泛的可见性,不止于单纯的数据包检测

网络

在异构 OEM 环境中实现安全运行

设备监视器

代理和无代理灵活性,提供实时洞察,包括背板和串行可见性

报告

生命周期智能,支持合规性、风险缓解和弹性

SecureOT 平台托管服务

工业网络安全面临的一个主要挑战是缺少用于保护运营环境的 OT 技能和资源。SecureOT 平台托管服务填补了这一空白,我们专门的网络安全专家团队在维护和支持 SecureOT 平台方面拥有丰富经验。

SECUREOT 平台托管服务 客户优势
维护 SecureOT 平台以进行季度更新,涵盖运行状况和性能 尽可能减少人员配置,以支持持续维护,并增强对旨在确保一致可用性的技术的信心
管理持续的资产盘点和发现 根据持续更新的资产盘点来制定数据驱动型决策
支持您的网络安全策略和路线图,以持续推动您计划的增长 与值得信赖的合作伙伴合作,强化您的 OT 安全态势,充分利用可用的安全和合规工具
准备好见证 SecureOT 平台的实际应用了吗?

请求演示并体验 SecureOT 平台如何实现全面的 OT 可见性,按照优先级逐步降低风险,并助您信心十足地应对合规要求。

请求演示

其他人还查看了

Loading
Loading
Loading
Loading

根据您的活动

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 能力
  3. Chevron LeftChevron Left 工业 OT 网络安全 – Rockwell Automation SecureOT
  4. Chevron LeftChevron Left SecureOT 资产盘点和生命周期管理