当您负责管理价值数十亿美元的资产时,您会关注什么?是无法控制的泄露事件?是不得不挤压紧张的利润空间?还是由于网络安全攻击而导致的潜在知识产权或资产损失?无论面临何种挑战或多少挑战,我们都能帮助您实现安全高效的运营。
安全、高效和最大正常运行时间
强大的过程和电机控制器可轻松与您的主DCS集成,为炼油厂资产提供严格控制和全面信息。这种无缝的技术集成有助于您实现性能目标。Rockwell Automation及其PartnerNetwork™计划合作伙伴在帮助炼油厂提升生产率、安全性和效率方面享有良好声誉。我们在炼油和石化应用领域拥有50多年经验,已帮助众多公司提升了生产率、安全性和效率。我们可以帮助您设计、部署和维护适合您运营的理想系统。
高效且安全的精炼操作
Rockwell Automation为油和天然气运营带来了深厚的过程安全专业知识,由一支由经验丰富的工程师和项目经理组成的全球团队提供支持,他们了解您面临的运营和监管挑战。
我们使用经过验证、易于使用的工程工具和现代工业技术,设计和实施解决方案,以加强保护层、提升运营稳定性,并帮助您安全地优化吞吐量和产量。
我们的工程服务旨在帮助您在实现项目里程碑的同时,保持合规、控制成本,并在整个运营生命周期内尽量降低风险。
Rockwell Automation为油和天然气及天然气加工设施提供的集成信息、控制和电力解决方案,支持关键的过程安全和可靠性需求,包括:
- 火灾和气体检测系统
- 紧急停机系统和安全仪表系统
- 高完整性压力保护系统
- 电机控制和配电
- 计量和测量解决方案
- 带有状态监测的泵、压缩机和涡轮机械控制
- 过程控制和高级过程控制
这些能力共同帮助您保护人员和资产,保持法规合规,并确保生产安全可靠地运行。
电机控制,确保高效安全的运营
炼油厂需要24/7全天候运营,因为业务利润持续承受压力。 因此,在安全至关重要的苛刻环境中,您无法承受因不必要的维护导致的计划外停机, 或因突然故障导致的能源消耗失控。 因此, 在拥有无数电机的情况下,您需要最大化资产利用率,同时 最小化能源消耗, 以保持高水平的正常运行时间。选择合适的电机控制有助于您安全地实现这些目标。 我们的智能电机控制有助于实现智能互联系统。通过智能电机控制设备提供的信息,您可以根据电机的健康状况 及其运行条件 做出明智决策。 您可以利用我们的智能电机控制产品组合获取信息,采取数据驱动的方法优化流程,并利用仪表板和分析最终提升系统性能,实现运营效率提升。
面向优化运营的过程控制解决方案
自动化过程不必采用“一刀切”的解决方案来维护关键运营。
如今,过程控制、离散控制、电力控制和安全控制不再需要采用单独的技术。生产商现在可以选择实施全厂控制系统。使用通用自动化技术可以实现我们的过程控制系统与工厂基层和业务系统的无缝集成,从而为全厂优化创造更多机会。这种方法可以提高生产率,降低能耗,并减少总体拥有成本。
我们的优化解决方案可以帮助您应对可变性、浪费和能耗方面的挑战,帮助您实现生产目标。我们通过无与伦比的行业专业知识和对关键过程及可改进变量的深入了解来管理这一过程,帮助您实现业务目标。
我们的过程控制和优化解决方案可以帮助您解决以下问题:
- 运营安全
- 维护成本
- 减少燃料和电力使用
- 环境法规
- 分馏产品的优化分离
石油精炼厂中的自动化如何使用?
石油精炼厂中的自动化用于以高精度和安全性监控、控制和优化复杂过程。它涉及集成分布式控制系统(DCS)、监控控制与数据采集(SCADA)和可编程逻辑控制器(PLC)等先进控制系统,以管理蒸馏塔、泵、压缩机和换热器等设备。
这些系统会自动调节各单元的温度、压力、流量和化学成分,以确保产品质量一致和资源高效利用。自动化还在实时数据采集、预测性维护、安全监测和紧急停机中发挥关键作用,减少人为错误和停机时间。此外,越来越多地采用高级分析和人工智能来优化性能、检测异常并提升能源效率,使石油精炼更加经济实用且符合环保要求。
石油精炼厂自动化的优势
在整个石油精炼过程中部署自动化系统,可以实现多种优势。优势包括:
- 提高安全性: 自动化减少了在危险环境中进行人工干预的需求,降低了发生事故、火灾和接触有毒物质的风险。
- 提升过程效率: 自动化系统优化温度、压力和流量控制,实现更为稳定的生产、降低能耗并提高产量。
- 实时监测与控制: 自动化实现对设备和过程的持续监测,能够即时调整并在问题升级前及早发现。
- 降低运营成本: 通过预测性维护和减少错误,提高效率并减少停机时间,自动化降低了整体运营费用。
- 提升产品质量和一致性: 自动化控制系统保持精确的过程参数,确保输出质量一致并符合监管标准。
自动化炼油和生产控制系统的类型
自动化控制系统在现代炼油厂和生产设施中至关重要,因为它们有助于管理复杂的过程、确保安全并实现优化。这些系统结合了硬件和软件,用于监视、调节和控制整个炼油厂的各项操作。
关键的自动化炼油和生产控制系统示例包括:
- DCS
- SCADA(监控控制与数据采集)
- 可编程逻辑控制器
- 安全仪表系统
- 高级过程控制
- 制造执行系统
这些自动化控制系统协同工作,以提升炼油和生产操作的安全性、可靠性和生产效率。
常见问题解答
为您推荐
其他人也查看了
基于您的活动