Loading

陆上油气勘探与生产

数字油田生产优化解决方案
预约咨询
傍晚时分,两个抽油机的特写镜头,展示了一个正在运作的陆上油气田。
石油和天然气
    • 天然气加工
    • 天然气加工
    • 液化天然气
    • 液化天然气
    • 海上
    • 海上
    • 陆上
    • 陆上
    • 管道与运输自动化
    • 管道与运输自动化
    • 炼油和石油化工
    • 炼油和石油化工
  • 可持续性
  • 海上
  • 陆上
  • 管道与运输自动化
  • 炼油和石油化工

市场压力促使石油和天然气运营商应用现有的 和新兴技术 来提高运营卓越性。这些收益来自智能仪器和设备,结合远程监控和高级分析。凭借广泛的技术组合和 陆上数字解决方案,罗克韦尔自动化支持您实现全面的油田优化以及它所带来的运营和安全优势。

我们的全球行业专家团队可帮助您实现标准化的系统设计,以支持更安全、更高效的生产。经验包括:

  • 举升优化
  • 油井自动化
  • 生产管理
  • 运营管理
  • 电力管理
  • 水管理
  • 过程安全
  • 财政和质量平衡
油田现代化的10大建议
手持油滴,周围环绕着电路
电子书
油田现代化的10大建议

阅读顶级技术和策略,通过数据保持生产优化和互联。

立即阅读

通过数字化自动化提高运营效率

过去几年,石油和天然气行业经历了极端的波动:从供应过剩和价格低迷,到财务资源有限,再到最近的现场运营管理挑战。然而,您的公司必须继续盈利并采取可持续行动。为此,行业已经认识到数字技术对于转变运营方式的重要性。IIoT 领域的许多技术形式为最终用户提供了优化资产和降低成本的机会,同时管理快速变化的劳动力动态。

全新互动体验即将到来

钻机自动化

提高安全性、可靠性和效率

无论是勘探、开发新油田还是维持生产水平,钻井都是石油和天然气运营的核心。钻井作业的效率和安全性至关重要,这也解释了在当前市场条件下为何如此关注它们。我们的 钻机自动化系统可帮助公司提高准确性、降低成本并 延长正常运行时间,同时保持 安全性。

我们提供各种经过验证的强大钻井和生产解决方案,从我们的 集成架构系统到我们的 智能电机控制,这些解决方案已在全球范围内用于 钻机自动化,包括 以下应用:

  • 钻井作业控制
  • 泥浆泵和 卷扬机系统
  • 集成数据采集

集成控制和测量解决方案

使用单一控制器简化多井场的自动化

您的多井场可能配备了多个 RTU 和多种硬件,这会带来集成、联网和安全方面的挑战。一个模块化且可扩展的单一控制平台将所有元素连接在一起。这样,您只需管理一个石油和天然气测量与控制系统。

您希望尽可能减少支持多个井场的 RTU 数量。当您拥有许多不同的系统、品牌和供应商时,运营会变得复杂。如果您使用的是旧系统,情况会更加复杂。一个平台可以提供模块化和可扩展的设计,让您无需额外的 RTU 就能继续添加井场。这种架构可以提高适应性、增强数据完整性,并缩短安装时间和降低成本。换句话说,您可以更聪明、更高效地工作。

石油和天然气流量控制模块简介
阴天时用于测量站或炼油厂的管道成套设备。
宣传册
石油和天然气流量控制模块简介

机架内油气流量计算机可降低井场自动化系统的成本和复杂性。

立即下载

Integrated Architecture
油气工人在油田附近的管道旁使用对讲机
功能
功能
Integrated Architecture
集成控制系统可助力在工业自动化解决方案中实现智能制造。
了解我们的能力

信息和控制的一体化基础设施

企业级控制和信息集成使您能够优化石油和天然气运营。通过将生产现场、多个站点或多个工厂与人员连接,您可以实现理想的可见性。我们通过 Integrated Architecture® 系统提供这一理念的基础,该系统在一个全厂基础设施中提供多种自动化领域,以帮助提高整个运营的效率和生产力。

Integrated Architecture® 系统的核心是 Logix 控制平台,它将过程、驱动和工业安全控制选项与可扩展性和性能相结合,以满足您的需求。Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment® 补充了这一点,它将设计和工程应用程序组合到一个框架中。这种组合可以帮助您提高自动化生产力,降低项目生命周期内的成本,并降低总体拥有成本。


在危险环境中保持安全

经得起考验的危险场所产品

石油和天然气行业以其生产和加工作业场所偏远且恶劣而闻名。大部分电气设备必须在含有爆炸性或易燃气体和物质的环境中运行。这类场所需要特殊的设计考虑因素来保持安全运行。鲜为人知的是,我们提供的产品数量众多,均经过评级和认证,帮助您应对危险场所。

无论您需要在 1 类 1 或 2 分区,或 2 区域分类区域中运行电气设备,我们都有一系列 Allen-Bradley 工业控制产品,提供经过验证的可预测性能。可在危险场所运行的产品包括开关、操作器、传感器、组合启动器和安全模块。

了解有关我们工业控制产品的更多信息

什么是数字油田?

数字油田是一种以技术为驱动的油气勘探、生产和运营方法,它利用实时数据、自动化和高级分析来优化性能和决策。它将传感器、控制系统和通信网络集成到油田运营中,以监控设备、环境条件和生产指标。

通过数字化运营,公司可以远程管理资产、预测设备故障、减少停机时间并提高安全性。数字油田还支持数据可视化和仿真工具,帮助操作员更快、更明智地做出决策。最终,它将传统的油田管理转变为更智能、更高效、更具成本效益的过程。

数字油田的优势

数字油田提供一系列强大的优势,将传统的石油和天然气运营转变为更智能、更高效的系统。主要优势包括:

  • 提高运营效率:实时数据和自动化简化了流程,减少了延误并提高了生产力。
  • 增强决策能力:高级分析和预测建模提供更深入的见解,以便更快、更准确地做出决策。
  • 减少停机时间:远程监控和预测性维护有助于在问题导致设备故障之前发现问题。
  • 提高安全性:自动化系统和实时警报减少了人类暴露在危险环境和运营风险中的机会。
  • 节约成本:优化资源使用和减少维护需求,显著降低运营成本。
  • 环境合规性:持续监控有助于更好地控制排放、泄漏和废物,帮助实现法规合格性。

通过结合技术和数据驱动的智能,数字油田使能源公司能够更安全、更可持续、更有利可图地运营。


数字油田钻井和生产解决方案

数字油田依靠先进技术和互联系统的组合来优化整个油气价值链的运营。关键组件的示例包括:

  • 监控和数据采集 (SCADA) 系统
  • 可编程逻辑控制器 (PLC)
  • 物联网传感器
  • 数字孪生体
  • 远程运营中心 (ROC)
准备好与Rockwell Automation顾问交谈了吗?

我们提供行业专业知识,帮助您设计、实施和支持您的自动化投资。

联系我们

为您推荐

Loading
Loading
年度石油和天然气工程产品
CompactLogix™ 5380 过程控制器,产品目录号 5069-L340ERP,白色背景正视图。2021 年度石油和天然气工程产品金奖徽标位于控制器的右上角。
硬件
年度石油和天然气工程产品

CompactLogix™ 5380 过程控制器荣获 2021 年度石油和天然气工程产品控制系统金奖。 

了解原因

其他人也查看了

Loading
Loading
Loading
Loading

基于您的活动

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 行业
  3. Chevron LeftChevron Left 油和天然气工业自动化软件解决方案
  4. Chevron LeftChevron Left 陆上油气勘探与生产