Loading

石油和天然气管道自动化

用于有效管道管理的高级 SCADA 和控制解决方案
预约咨询
田野中的三根管道
石油和天然气
    • 天然气加工
    • 天然气加工
    • 液化天然气
    • 液化天然气
    • 海上
    • 海上
    • 陆上
    • 陆上
    • 管道与运输自动化
    • 管道与运输自动化
    • 炼油和石油化工
    • 炼油和石油化工
  • 可持续性
  • 海上
  • 陆上
  • 管道与运输自动化
  • 炼油和石油化工

每年都会建造数英里的新管道,以满足日益增长的石油、天然气和石油产品运输需求。无论您的管道是偏远无人区还是靠近市中心,确保产品全天候安全流动的能力都至关重要。

罗克韦尔自动化为全球的石油和天然气运营商带来了经过验证的过程安全和管道专业知识,并由一支经验丰富的工程师和项目经理团队提供支持,他们了解管道运营的安全性、可靠性和监管要求。

我们使用直观的工程工具和现代工业技术,设计和实施解决方案,以加强管道安全,保护关键资产,并帮助您保持优化的运营绩效。罗克韦尔自动化的管道管理集成信息、控制和电力解决方案支持关键的过程安全和运营要求,包括:

  • 管道安全和保护系统
  • 紧急停机和安全仪表系统
  • 泵和压缩机控制
  • 状态监测和资产健康可见性
  • 管道运营的 SCADA 系统
  • 终端自动化系统
  • 混合、采样和存储管理解决方案
管道天然气压缩解决方案
天然气管道压缩站:用于天然气输送管道压力维护的离心式压缩机。
应用程序配置文件
管道天然气压缩解决方案

使用变频器实现天然气压缩的电气化。

立即下载

烃类管道自动化解决方案

实现运营现代化,利用互联技术解决运营中的维护、可靠性和安全挑战。

罗克韦尔自动化及其 PartnerNetwork™ 成员在新管道建设方面拥有专业知识,并在现有系统升级方面积累了丰富经验。您无需独自应对这些挑战,我们随时为您提供帮助。与值得信赖的合作伙伴合作,他们可以提供正确的技术、解决方案、服务和专业知识,确保您的管道安全畅通。

视频
液体管道自动化解决方案

提高数据可访问性、灵活性、可靠性、安全性和管道运营的安全性。

视频
天然气管道自动化解决方案

提高数据可访问性、灵活性、可靠性、安全性和管道运营的安全性。

探索管道领域的卓越运营

实现石油和天然气中游运营的卓越运营涉及电气化、远程监控和数字化能力。电气化过程可减少碳足迹并提升效率。远程监控实现实时数据采集,有助于主动维护并最大限度减少停机时间。高级分析和机器学习等数字化工具可提供可操作的洞察,实现性能优化。

启动交互式体验
通过智能管道优化您的运营
Main Image
宣传册
通过智能管道优化您的运营

利用数字技术帮助您的管道变得更智能,并优化您的石油和天然气运营。

立即下载

管道运营优化

您面临着提高效率、增强公共安全、保护员工以及为股东带来更高回报的压力。包括工业IoT设备、云计算和智能天然气管道软件在内的智能技术有望帮助您满足这些需求。

智能技术有助于降低成本、简化合规流程并提高安全性

智能设备有很多选择,利用IoT技术的思路也有很多。要知道从哪里开始可能很难。我们发现了五个关键的项目重点领域,这些领域对于成功实现智能技术有着显著的影响:

  • 高质量数据
  • 能源优化
  • 根本原因分析
  • 预测性监控
  • 基于状态的维护

产品与能力

通过广泛的解决方案组合实现卓越运营

我们的集成系统使操作员能够在组织的任何位置可视化信息,以实现快速决策能力。通过采用颠覆性技术,我们能够提供完全数字化的管道基础设施体验。我们的解决方案帮助您获取可从多种设备访问的可操作数据。该技术通过安全的远程访问推动更安全、更高效的运营。

相关产品

  • 电机控制中心
  • 过程安全系统
  • 智能电机控制
  • 过程控制系统
  • 远程监控和分析
  • 可视化解决方案

什么是管道运输?

管道运输是一种广泛使用的方法,通过地下或地上管道长距离输送油、天然气和精炼产品等流体。虽然这种方法高效且经济实用,但过程也面临诸多挑战,包括泄漏或破裂的风险、压力不平衡、设备故障,以及实时监控庞大管道网络的困难。如果不及时解决这些问题,可能会导致环境破坏、安全隐患和高昂的停机成本。为克服这些挑战,许多运营商正在转向管道自动化——这是一种利用传感器、控制系统和实时数据分析来监控、调节和优化管道运营的高级解决方案。 

什么是管道自动化?

能源行业的管道自动化是指利用先进的控制系统、传感器和软件,对油、天然气或其他能源资源在管道中的流动进行监控和管理。该技术实现了实时数据采集、泄漏检测、压力与流量调节,以及阀门和泵的远程操作,从而提升了安全性、可靠性和效率。通过自动化关键流程,能源公司能够最大限度减少人为错误,快速响应异常,降低运营成本,并确保符合环境和安全标准。 

油气管道自动化如何运作?

能源管道自动化通过集成传感器、可编程逻辑控制器(PLC)和SCADA系统,实现对管道运营的持续监控和控制。沿管道布置的传感器收集压力、温度、流量和潜在泄漏的实时数据,并通过通信网络将数据传输至中央控制中心。 

SCADA系统实时处理这些数据,使操作员能够进行有效决策,或使系统根据需要自动调整阀门、泵和压缩机。该闭环控制确保了优化性能、对问题的快速响应以及整个管道网络的无缝协调。 

油气管道自动化的优势

油气管道自动化带来了众多优势,可提升安全性、效率和整体运营效率。主要优势包括:

  • 实时监控和控制: 能够对泄漏、压力变化或设备故障等问题进行即时检测和响应。
  • 提高安全性: 通过快速识别和解决问题,降低事故和环境损害风险。
  • 提升效率: 优化流量、压力和资源分配,实现更可靠和经济实用的能源运输。
  • 远程操作: 减少现场人员需求,降低人工成本和危险环境暴露。
  • 法规合规性: 自动记录运营数据,支持报告和审计记录,帮助满足安全和环境标准。

常见问题解答

管道运营商可以从自动化投资中获得怎样的投资回报率(ROI)?

管道自动化通过优化产品运输、减少计划外停机、提高能源效率和最大化传输及采集网络的吞吐量,带来可衡量的价值。先进的控制策略能够提升泵和压缩机的资产利用率,优化管道储气分配管理,降低运营波动性,帮助运营商在无需重大资本投入的情况下,通过现有管道基础设施输送更多产品。

管道自动化如何提高安全性和法规合规性?

现代管道自动化将 SCADA、安全系统和实时监控相结合,帮助操作员在地理位置分散的资产中维持安全的运行条件。集成控制和安全架构可持续监控压力、温度、流量和设备健康状况,实现对异常运行条件的更早发现。

自动化还支持自动关断序列、报警管理、事件记录和合规报告。操作员能够获得完整的操作事件审计记录,支持遵守管道安全法规,同时降低关键运行情况下的人为错误风险。

管道运营商如何在不中断运营的情况下实现传统SCADA和控制系统的现代化?

许多管道运营商仍然依赖老化的PLC、RTU、HMI平台和通信基础设施,这增加了维护成本和工业网络安全风险。分阶段现代化升级方法允许运营商在保持连续运营的同时,升级控制系统、通信网络和操作员界面。

AI 和高级分析如何应用于管道运营?

管道运营商越来越多地使用人工智能和分析,从被动运营转向预测性运营。通过结合SCADA数据、历史信息、设备诊断和运营背景,分析平台能够在异常运营模式影响生产之前识别出来。

常见应用包括:

  • 泵、压缩机和旋转设备的预测性维护
  • 压力、流量和温度偏差的异常检测
  • 通过模式识别提升泄漏检测能力
  • 跨管道网络的能源优化
  • 远程设施的预测性资产健康监控

这些能力帮助运营商提升可靠性、降低维护成本,并在分布式资产中更快地进行运营决策。

现代自动化平台能否与既有管道基础设施集成?

现代管道自动化平台旨在与新旧基础设施集成。现代自动化架构旨在通过使用 Modbus、DNP3、OPC UA 和 MQTT 等行业标准协议,与现有 PLC、RTU、SCADA、仪表和第三方应用程序集成。互联架构使操作员能够在不需要完全更换现有环境的情况下,提高对 SCADA、控制系统和运营资产的可见性。这种方法有助于降低实施风险,同时为未来的现代化工作奠定更坚实的基础。

预测性监控如何帮助减少管道停机时间?

传统维护策略依赖于固定的检查间隔或被动维修。预测性维护通过持续分析来自泵、压缩机、电机、驱动器和阀门等资产的设备状态数据,以识别早期的性能退化迹象。

通过监测振动、温度、功耗和过程性能指标,操作员可以在故障发生前安排维护活动。这有助于减少紧急维修,最小化前往远程地点的车辆调度,并提升整个管道网络的资产可用性。

终端自动化如何提升吞吐量和运营效率?

终端自动化系统通过集中控制环境协调装载架、油罐区、计量滑撬、混合操作和托运转移过程。自动化工作流程减少人工干预,提高库存准确性并缩短装载周期时间。

管道操作与终端系统之间的集成还可实现更优的调度、产品跟踪和交付协调。其结果是更高的资产利用率、更高的操作员生产率以及整个存储和分销运营的更高吞吐量。

Rockwell Automation如何在整个管道生命周期内为运营商提供支持?

Rockwell Automation在资产生命周期的各个阶段为管道运营商提供支持,从系统设计和实施到优化、现代化、监控和维护。使用我们解决方案的组织在30多个设施中实现了更好的远程可见性、更强的运营弹性以及更有效的分布式管道资产管理。

管道运营商如何在扩展远程操作的同时提升工业网络安全?

随着管道运营商加强现场资产、控制室与企业系统之间的连接,工业网络安全对于运营弹性变得至关重要。纵深防御方法结合了网络分段、安全远程访问、工业防火墙、身份管理和持续监控,以帮助保护关键基础设施。

现代工业网络安全方案还将运营技术 (OT) 与信息技术 (IT) 的安全策略相结合,帮助运营商降低网络风险,同时支持远程监控、集中运营和数字化转型举措。

自动化如何支持泄漏检测和管道完整性管理?

自动化平台可以将泄漏检测应用与SCADA、压力监控、流量测量和实时瞬态模型集成。通过持续分析运行状况,操作员可以更快地识别潜在泄漏、设备故障或异常运行场景。

结合完整性管理计划,自动化监控有助于提升态势感知,加快事件响应,并支持环境与法规合规目标。

集中运营中心如何改变管道管理?

集中式运营中心使操作员能够从单一地点监控和控制多个管道、终端、压缩机站和泵站。通过将实时数据、报警、分析和资产绩效信息整合到一个环境中,操作员能够获得对整个网络更高的可视性。

这种方法可以提升决策能力,减少远程现场的人员需求,标准化操作流程,并为未来支持AI和自主运营创建可扩展的基础。

准备好与Rockwell Automation顾问交流了吗?

我们提供行业专长,帮助您设计、实施并支持您的自动化投资。

联系我们

为您推荐

Loading
Loading
年度石油和天然气工程产品
CompactLogix™ 5380 过程控制器,产品目录号 5069-L340ERP,白色背景正视图。2021 年度石油和天然气工程产品金奖徽标位于控制器的右上角。
硬件
年度石油和天然气工程产品

CompactLogix™ 5380 过程控制器荣获 2021 年度石油和天然气工程产品控制系统金奖。 

了解原因

其他人也查看了

Loading
Loading
Loading
Loading

基于您的活动

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 行业
  3. Chevron LeftChevron Left 油和天然气工业自动化软件解决方案
  4. Chevron LeftChevron Left 管道与运输自动化