安全用户自定义指令

您可以创建用于安全应用程序的用户自定义安全指令。用户自定义安全指令能够将常用的安全逻辑整合到单个指令中,实现模块化并更易于重复使用。一个用户自定义指令由参数、局部标签、逻辑例程以及可选的扫描模式例程组成。
安全用户自定义指令具有安全指令签名,可用于高达 SIL 3 级安全相关应用中。安全指令签名是一个 ID 号,用来识别用户自定义安全指令的执行特性。该签名用于在下载到控制器的过程中校验用户自定义安全指令的完整性。
重要提示: 必须在用户自定义指令预扫描逻辑中初始化安全关键用户自定义指令标签值。
下图显示了创建用户自定义安全指令以及在安全应用程序中使用该指令所要求的步骤。阴影条目是只有用户自定义指令才有的步骤。
用户自定义安全指令工作流程
用户自定义安全指令工作流程

创建用户自定义指令测试项目

您必须创建一个唯一的测试项目,用于创建和测试用户自定义安全指令。它必须是一个独立专用项目,以将意外影响降至最小。遵照《创建项目》中所述的项目指南。

创建用户自定义安全指令

如需了解创建用户自定义指令的指南,请见阅《Logix 5000 控制器用户自定义指令编程手册》,出版号 1756-PM010。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal