创建项目

在编写应用程序时使用的逻辑和指令必须具备以下特点:
  • 易于理解
  • 易于跟踪
  • 易于更改
  • 易于测试
审查和测试所有逻辑。隔离安全相关逻辑和标准逻辑。
用这些标签清楚地标记应用程序:
  • 名称
  • 日期
  • 版本
  • 任何其他有用标识

测试应用程序

该步骤包含在准备项目验证测试期间正确运行应用程序所需的“运行”和“程序”模式、在线或离线编辑、上传和下载以及非正式测试的任意组合。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal