安全用户自定义指令验证测试

必须在单独的专用应用项目中执行用户自定义安全指令测试,以确保将意外影响降至最低。您必须遵守合理设计的测试计划,执行用户自定义安全指令的单元测试 (通过逻辑执行所有可能的路径),包括所有输入参数的有效和无效范围。
在批准指令使用之前,需要由独立的第三方来审核用户自定义安全指令。功能安全认证可能需要独立的第三方验证。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal