资质认证与验证

下载包含已导入的用户自定义安全指令的应用项目后,必须将指令签名值、日期和时间戳以及安全指令签名值与导出用户自定义安全指令之前记录的原始值进行比较。如果它们一致,则用户自定义安全指令有效,可以继续验证应用项目。
接下来,测试应用程序。该步骤包含正确运行应用项目所需的“运行”和“程序”模式、在线或离线程序编辑、上传和下载以及信息测试的任意组合。
为验证项目,执行应用项目的工程测试,包括安全系统。有关要求的详细信息,请参见验证项目。
在系统被批准运行之前,可能需要独立的第三方对安全系统进行审查。功能安全认证可能需要独立的第三方验证。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal