创建签名历史条目

签名历史提供了供将来参考的记录。签名历史条目包含用户名、指令签名、时间戳值和用户自定义描述。可存储多达 6 个历史条目。必须转入离线状态才能创建签名历史条目。
小贴士:
Studio 5000 Logix Designer®
应用程序中的 Signature Listing 报告可打印指令签名、时间戳和安全指令签名。在控制器项目管理器中右击用户自定义指令,然后选择 Print (打印) > Signature Listing (签名列表) 即可打印报表。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal