导出和导入用户自定义安全指令

当导出用户自定义安全指令时,选择一个选项,以在同一个导出文件中包括所有被引用的用户自定义指令和用户自定义数据类型。通过包括被引用的用户自定义指令,可以更易于保留签名。当导入用户自定义指令时,须遵守以下准则:
  • 无法将用户自定义安全指令导入到标准控制器项目中。
  • 无法将用户自定义安全指令导入到已经安全锁定或具有安全签名的安全控制器项目中。
  • 无法在线导入用户自定义安全指令。
  • 如果将一个带指令签名的用户自定义指令导入到一个不具备引用的用户自定义指令或用户自定义数据类型的项目中,则需要删除签名。
更多信息,请参见 Import/Export Project Components Programming Manual,出版号 1756-PM019。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal