监视安全状态和处理故障

系统中存在多种故障检测和响应方法。处理故障的第一种方法就是确认已经完成的应用的检查表,具体内容可参见《安全应用检查表》。
有关状态指示灯运行的详细信息,请参见控制器的用户手册。
重要提示: 状态指示灯不提供安全功能的详细诊断。仅在调试或故障处理期间将它们用于一般诊断。不得尝试使用状态指示灯来确定运行状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal