系统状态

您可使用以下诊断状态指示灯监视系统状态。
重要提示: 确定哪些数据更适合用于启动关机序列是您的责任。

安全 I/O 模块诊断

安全 I/O 模块提供脉冲测试和监视功能。如果模块检测到故障,则将出错的输入或输出设为其安全状态,并向控制器报告故障。故障指示通过输入或输出状态给出,并在故障清除后使故障指示保持一段可配置的时间。

I/O 设备连接状态

CIP Safety™
协议允许 I/O 数据的接收方确定该数据的状态:
  • 控制器检测到输入连接故障,然后将所有输入数据设为安全状态,将相关输入状态设为故障。
  • 输出设备检测到输出连接故障,并将输出断电。
  • 通常,安全控制器也有来自输出设备的输入连接。安全控制器确定这些输入连接的状态,但输入连接状态不是断开输出电源的主要机制。
重要提示: 您负责提供应用逻辑来锁定 I/O 故障,并确认系统正确重启动。

断电跳闸系统

安全控制器是断电跳闸系统的一部分,这表示关闭状态才是安全状态。某些(但并非全部)安全 I/O 设备故障会导致所有设备输入或输出被设为安全状态。与特定输入通道相关的故障导致该特定通道被设为安全状态;例如,与通道 0 相关的脉冲测试故障导致将通道 0 输入数据设为安全状态。如果故障与设备有关,而与特定通道无关,则组合状态位显示故障状态,并将所有设备数据设为安全状态。

获取系统值 (GSV) 和设置系统值 (SSV) 指令

GSV 和 SSV 指令允许您获取 (GSV) 和设置 (SSV) 存储在设备对象中的控制器系统数据。当输入 GSV/SSV 指令时,编程软件显示每个指令的有效对象类别、对象名称和属性名称。将 GSV 和 SSV 指令与安全组件一起使用时存在一些限制条件。
重要提示:
对于固件版本 37,即使系统在 SIL 3 等级下运行,SafetySILConfiguration 属性也始终显示 SIL 2 值。该值是预期值,因为它反映了控制器属性中的 Safety Level 设置。SIL2/PLd 安全级别是启用冗余的安全控制器所需的配置。
对于固件版本 38,即使系统在 SIL 2 等级下运行,SafetySILConfiguration 属性也始终显示 SIL 3 值。
重要提示:
安全任务无法对标准属性执行 GSV 或 SSV 操作。
标准任务可以来自安全对象的 GSV 诊断信息,SSV 可以禁止某些安全 I/O 设备。
有关 GSV 和 SSV 指令的详细信息,请参见《Logix 5000 控制器通用指令参考手册》,出版号 1756-RM003。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal