Safety
Logix SIS
应用项目检查表

当规划、编程和启动安全应用项目时,要求使用检查表。使用检查表作为规划指南,并在项目验证测试期间使用。如果将检查表用作规划指南,则可将检查表另存为计划记录。
检查表提供了安全注意事项的一个示例,并非是包含所校验条目的完整列表。特定的安全应用项目可能还有附加安全要求。
小贴士: 复制检查表,以备将来使用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal