安全协处理器故障

如果将 SIL 配置设为 SIL 2,并且安全协处理器安装在 Safety Primary 旁的插槽内,将出现下列操作:
  • 在 1756-L8SP 安全协处理器上,OK 状态指示灯闪烁红色。
  • 在 1756-L9SP 安全协处理器上,MOD 状态指示灯闪烁红色。
  • 若控制器记录类型 14、代码 12 小故障,则表明控制器配置为 SIL 2,且存在安全协处理器。
  • 尝试下载 SIL 2 应用程序时,编程应用程序将返回错误提示。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal