在 Logix Designer 应用程序中更改 EtherNet/IP 模式

本例显示了
EtherNet/IP™
模式从双 IP 模式更改为线性/DLR 模式。从线性/DLR 模式变为双 IP 模式适用相同的任务
重要提示: 使用
ControlLogix®
5590 控制器时,控制器上的以太网端口本身标记为 1 和 2。在编程和通信软件中,端口描述为 A1 和 A2。
请了解更改
EtherNet/IP™
模式可能产生的影响。参见更改 EtherNet/IP 模式。
  1. 确认项目已离线。
  2. 在 Controller Properties 对话框的 General 选项卡上,单击 Change IP Mode。
    下图显示在 Logix Designer 中需点击控制器属性的哪个位置以更改 IP 模式。
  3. 从 New mode 下拉菜单中,选择新模式并单击 OK。
    下图显示了在 Logix Designer 中更改 EtherNet/IP 模式的位置。
  4. 单击 Controller Properties 对话框中的 OK。
  5. 保存项目。
  6. 将更新的项目下载到控制器。
  7. 出现以下警告时,请仔细阅读。
  8. 单击 Yes 继续。
    下图显示在 Logix Designer 中单击 Yes 以更改 EtherNet/IP 模式的位置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal