在 FactoryTalk Linx 软件中配置线性/DLR 模式

您可使用
FactoryTalk® Linx
软件将控制器配置为线性/DLR 模式。EtherNet/IP 模式显示在 Internet Protocol 选项卡上。默认情况下,该
EtherNet/IP™
模式为双 IP。
必须更改
EtherNet/IP™
模式为线性/DLR 模式。有关如何更改控制器
EtherNet/IP™
模式的信息,请参见在 FactoryTalk Linx 软件中更改 EtherNet/IP 模式。
重要提示: 使用
ControlLogix®
5590 控制器时,控制器上的以太网端口本身标记为 1 和 2。在编程和通信软件中,端口描述为 A1 和 A2。
在 Internet Protocol 选项卡上设置 IP 地址和子网掩码。
  1. 确认项目已在线。
  2. 确认控制器处于以下一种模式。
    • 编程
    • 远程编程
    • 远程运行
    如果控制器处于“运行”模式,则无法更改 IP 地址或子网掩码。
  3. 右键单击控制器,选择 Device Configuration。
    下图显示了如何在 DLR/线性模式下在 FactoryTalk Linx 中访问控制器设备配置。
  4. 在 Internet Protocol 选项卡中,在 Port 下拉菜单中选择 A1/A2。
  5. 选择 Manually 配置 IP 设置。
  6. 分配 IP 地址和子网掩码。
  7. 单击 Apply。
    下图显示 FactoryTalk Linx 中端口 1/2 的 IP 地址的设置位置。
  8. 在 IP Configuration 对话框中,单击 Yes。
    下图显示了在 FactoryTalk Linx 中确认 IP Configuration 更改的位置示例。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal