在 Logix Designer 应用程序中配置线性/DLR 模式

默认
EtherNet/IP™
模式为双 IP 模式。必须通过
EtherNet/IP™
应用程序将
Studio 5000 Logix Designer®
模式更改为线性/DLR 模式。有关如何更改控制器
EtherNet/IP™
模式的信息,请参见 《Logix Designer 应用程序中更改 EtherNet/IP 模式》。
重要提示: 使用
ControlLogix®
5590 控制器时,控制器上的以太网端口本身标记为 1 和 2。在编程和通信软件中,端口描述为 A1 和 A2。
在将
EtherNet/IP™
模式改为线性/DLR 模式之后,新的模式选择会显示在 Controller Properties 对话框的 General 选项卡上。
下图显示了 Logix Designer 中控制器属性对话框上显示线性/ DLR EtherNet/IP 模式的位置。
在 Internet Protocol 选项卡上设置 IP Address 和 Subnet Mask。
小贴士:
在设置 IP 地址和子网掩码时,建议使用工作站到控制器的 USB 连接。
  1. 确认项目已在线。
  2. 确认控制器处于以下一种模式:
    • 编程
    • 远程编程
    • 远程运行
    如果控制器处于运行模式,则无法更改 IP 地址或子网掩码。
  3. 在 Internet Protocol 选项卡中,在 Port 下拉菜单中选择 A1/A2。
  4. 选择 Manually 配置 IP 设置。
  5. 分配 IP 地址和网络掩码。
  6. 单击 Apply。
    下图显示 Logix Designer 中端口 1/2 的 IP 地址的设置位置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal