在 FactoryTalk Linx 软件中更改 EtherNet/IP 模式

本例显示了
EtherNet/IP™
模式从双 IP 模式更改为线性/DLR 模式。从线性/DLR 模式变为双 IP 模式适用相同的任务。
重要提示: 使用
ControlLogix®
5590 控制器时,控制器上的以太网端口本身标记为 1 和 2。在编程和通信软件中,端口描述为 A1 和 A2。
请了解更改
EtherNet/IP™
模式可能产生的影响。参见更改 EtherNet/IP 模式。
  1. 确认控制器已在线,且控制器中没有项目。
  2. 确认控制器处于以下一种模式:
    • 编程
    • 远程编程
    • 远程运行
    如果控制器处于运行模式,则无法更改
    EtherNet/IP™
    模式。
  3. 右键单击控制器,选择 Device Configuration。
    下图显示了如何访问 FactoryTalk Linx 中的设备配置。
  4. 从 IP Mode 选项卡的下拉菜单中,选择新模式。
  5. 当出现
    EtherNet/IP™
    Mode Change 警告时,请仔细阅读,然后单击 Yes。
    下图显示了在 FactoryTalk Linx 中确认 EtherNet/IP 模式更改的位置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal