“模块 (Module) 属性”对话框

使用
模块属性
对话框来配置:
  • 常规
    选项卡属性 - 查看模块
    类型
    和
    供应商
    ,配置模块
    名称
    、
    说明
    、
    槽、次要版本
    和
    电子密钥
    。
  • “连接”选项卡属性 - 配置
    “请求的数据包间隔 (Requested Packet Interval, RPI)”、
    “禁用模块”和
    如果在运行模式下连接失败,则控制器 (Controller) 将显示严重故障 (Major Fault)”。
  • “模块信息”
    选项卡 - 查看模块的
    “标识”和
    “状态”信息。
“模块属性”
对话框中的选项卡基于控制器或模块而有所不同。一些其他的“模块属性”选项卡包括:
  • 电源
    选项卡属性
    - 查看
    电源设备类型
    、
    电压
    和配置
    电源结构额定值
    。
  • 相关轴 (Axis)
    选项卡属性 - 选择
    服务器更新周期
    和
    相关轴
    。
  • 配置
    选项卡属性 - 配置点的滤波器时间。
  • 设置
    选项卡属性 - 选择
    驱动文件
    以及查看和编辑与驱动器相关的参数和链接数据。
  • 点
    选项卡属性 - 启用点状态的更改。
  • Fieldbus
    选项卡属性 - 启动 RSFieldbus 软件和查看 Foundation Fieldbus 设备的状态信息。
  • RSNetWorx
    选项卡属性 - 使用此选项卡启动 RSNetWorx for EtherNet/IP 以查看或编辑相应网络、将 EtherNet/IP 项目文件与相应模块关联以及审计 EtherNet/IP 网络。
  • SERCOS 接口
    选项卡属性 - 使用
    SERCOS 接口
    选项卡来设置和显示 SERCOS 波特率 (Baud Rate)、SERCOS 环网的更新速率和 SERCOS 环网的光纤发射功率范围。
  • 背板
    - 查看模块背板数据。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal