“更改类型”对话框

使用“更改类型”对话框将模块 (Module) 类型更改为另一种模块类型或版本(例如,从 1756-CNB ControlNet 网桥模块更改为 1756-CNBR 网桥冗余介质模块)。
当模块处于联机状态且配置文件具有待定编辑时,或当模块处于联机状态并处于“强制性”模式下时,这些参数会被禁用。
参数
自
显示当前模块类型和版本。
至
类型
从下拉菜单中选择要更改为的模块类型。可用模块列表包括您可以更改的所有模块类型。
版本
选择目标模块的主要版本。下拉菜单列出了与目标模块类型相关联的可用主要版本。
确定 (OK)
单击此按钮以接受您所做的更改并关闭“更改类型”对话框。“模块属性”对话框关闭,然后以新模块类型及其所有关联属性重新打开。
取消
单击此按钮以取消您的选择并关闭“更改类型”对话框。
帮助
单击此按钮以获取有关“更改类型”对话框的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal