配置“模块 (Module) 属性”的“连接”选项卡参数

使用此选项卡来定义控制器 (Controller) 到模块的行为。在此选项卡上:
  • 选择请求信息包间隔。
  • 选择禁用该模块。
  • 配置控制器,一旦丢失与此模块的连接则视为严重故障 (Major Fault)。
  • 查看模块故障。
    小贴士: 此选项卡上的数据直接来自控制器。此选项卡显示有关模块与控制器之间连接状态的信息。
配置“模块属性”对话框的“连接”选项卡参数
  1. 输入请求的数据包到达速率(连接更新速率)。连接至少以此频率将数据移到模块或者从模块移动数据。
    最小和最大 RPI 值显示在控件右侧的括号中。
    这些最小值和最大值与模块相关,而且因模块限值不同而异。例如,对于 1756-DM 和
    PowerFlex
    700s 变频器模块,有效值范围为 2.0 至 100.0 ms。
    模块的宿主控制器决定了 RPI。如果建立“只听”连接,则对于输入模块,该连接的 RPI 值不能大于为所有宿主控制器配置的 RPI;对于输出模块,RPI 值不能大于为一个宿主控制器配置的 RPI。
    注意: 在联机状态下更改 RPI 会暂时禁用该连接,并且可能会导致数据丢失。
    • CNB 模块的 RPI 仅影响 CNB 机架对象。
    • 对于所有运动模块(例如 1756-HYD02、1756-M02AE、1756-M08SE 以及所有 1394 和 Ultra3000 模块),此字段不适用。
警告:
注意:
对于使用规划的 ControlNet 的远程模块,如果在联机状态下更改了 RPI,则与该模块的连接将断开,直到重新运行以规划网络为止。连接断开可能会导致丢失数据。
警告:
注意:
对于远程机架中的模块,当在 ControlNet 网络中进行通信时,应当将 RPI 值设为不超过 2 毫秒。
  1. 选中或清除“禁用模块”可禁用或取消禁用与模块的连接。禁用模块将断开与模块的连接。
    对于使用机架通信的 FLEX 输入/输出 (I/O) 模块无法禁用;在这种情况下,“连接”选项卡上的“禁用”复选框不可用。
    警告:
    注意:
    禁用模块将断开与模块的连接而且可能会导致数据丢失。
选中此框并联机后,“控制器管理器”中表示此模块的图标将显示“禁用”图标。
如果
选中此复选框可以
脱机
为要配置的模块放置占位符。
联机
停止与模块的通信。
  • 如果联机时禁用模块而且已经与模块建立连接,则与模块的连接将关闭。该模块的输出将转入上次配置的编程 (Program) 模式状态。
  • 如果联机时禁用模块而且尚未与模块建立连接(可能是由于错误条件或故障),则模块将被禁用。模块状态信息将更改为指示该模块“已禁用”而不是“发生故障”。
  • 如果在联机状态下取消禁用模块(清空复选框)时未出现故障情况,则模块会建立连接并使用为模块创建的配置来进行动态重新配置(如果这是宿主控制器)。如果是在“只听”通信格式中,则不能重新配置该模块。
  • 如果在联机状态下取消禁用模块时出现故障情况,则不会连接模块。
  1. 选择“如果连接失败,则控制器将产生严重故障”来配置控制器,控制器将在与该模块连接失败时显示严重故障。
    小贴士: 对于 CompactBus 虚拟背板适配器以及作为该虚拟适配器子代的所有 1769 输入/输出 (I/O) 模块,此复选框将会自动选中并启用。
  2. 选择
    “通过 ControlNet 使用规划连接”明确规划网络连接。当模块连接通过 ControlNet 并且该模块支持未规划连接时,此框处于启用状态。
    当与模块的连接通过 ControlNet 且该模块不支持未规划连接时,此框处于选中状态且不可用。因此,应规划连接。
    当与模块的连接未通过 ControlNet,或者该连接通过 ControlNet 但不需要被规划时,此框处于未选中状态且不可用。
  3. “通过 EtherNet/IP 使用单播连接”在默认情况下处于启用状态。清空“多点传送连接”复选框。
    警告:
    注意:
    联机时在单播连接和多点传送连接之间进行更改会导致与模块的连接关闭并重新打开。
警告:
注意:
如果模块路径通过 ControlNet,与模块的连接将不可用,直到重新启动以重新配置网络。
警告:
注意:
如果连接跨越多个子网,则更改到多点传送连接将无法与模块重新连接。多点传送连接限于一个子网。
  1. 选择
    启用自动诊断
    自动将模块的设备诊断条件更新发送到
    FactoryTalk Alarms and Events
    支持的应用程序和客户端设备。
    小贴士: 只有
    CompactLogix
    5380、
    Compact GuardLogix
    5580、
    Compact GuardLogix
    5380 和
    GuardLogix
    5580 控制器支持“启用自动诊断”
    。
“模块故障”显示与已配置的模块相关的控制器返回的故障代码,以及模块故障的详细说明文本。
常见错误类别:
  • 连接请求错误 -
    控制器尝试连接到模块,但接收到错误。未建立连接。
  • 服务请求错误 -
    控制器尝试从模块请求服务,但接收到错误。未能成功执行服务。
  • 模块配置无效 -
    模块中的配置无效。
  • 电子密钥不匹配 -
    已启用电子密钥,但密钥信息的某些部分在软件与模块之间不相同。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal