FLEX I/O、FLEX Ex I/O 的“模块 (Module) 属性”-“常规”

使用此选项卡来创建和配置 1794-ACN15 或 1794-ACNR15 以及 1797-ACNR15 冗余介质适配器模块。
小贴士:
为了创建这些模块,父模块必须分别是 1756-CNB 或 1756-CNBR。
在此选项卡上,您可以:
  • 查看所创建的模块的模块目录号
  • 查看所创建的模块的供应商
  • 查看父模块的名称
  • 输入模块的名称
  • 输入模块的说明
  • 选择所需的通信格式(有关更多信息,请参阅“通信格式:非输入/输出 (I/O) 模块”)
  • 指定模块的次版本号
  • 指定节点
  • 指定机架大小
  • 选择密钥选项
参数
类型
显示所创建的模块的类型和说明(只读)。
供应商
显示所创建的模块的供应商(只读)。
父项
显示父模块的名称(只读)。
名称
输入模块的名称。
该名称必须符合 IEC 1131-3 标准。这是必需的字段,您必须填写此字段;否则,您退出此选项卡时将接收到错误消息。如果检测到重复的名称,或者您输入了无效的字符,也会显示错误消息。如果超出软件允许的最大名称长度,则额外的字符将被忽略。
说明
输入模块的说明(最长 128 个字符)。在此字段中,可以使用任何可打印字符。如果超出最大长度,软件将忽略任何额外字符。
通信格式
选择模块的通信格式。此字段列示可用的格式。
小贴士:
每个节点每次只能有一个 1794-ACN 使用“机架通信格式”。
版本
模块的主版本号(这是您在“选择模块”对话框中选择的版本号)。
输入一个代表次版本的数字。范围是 1 - 255。
节点
选择节点号。
“节点”受 ControlNet 网络中的可用节点数(1 到 99)约束。如果您在软件配置中选择已在使用中的节点,就会接收到错误消息。
机架大小
选择与通信适配器相连接的模块的适当数目(1 到 8)。
电子密钥
电子密钥
“电子密钥”可降低在控制系统中用错设备的可能性。“电子密钥”会将项目中定义的设备与已安装的设备进行比较。如果密钥不正确,则将发生故障。
将比较以下属性:
属性
说明
供应商
设备制造商。
设备类型
设备的常规类型,例如数字 I/O 模块 (Module)。
产品代码
特定设备类型。“产品代码
”会映射到目录号。
主要版本
表示设备功能的数字。
次要版本
表示设备行为变化的数字。
有关“电子密钥”的详细信息,请参阅 http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/at/logix-at001_-en-p.pdfElectronic Keying in Control Systems Application Technique,出版号 LOGIX-AT001。
状态
显示控制器 (Controller) 所掌握的模块状态:
此状态:
指示:
备用
关闭时出现的瞬时状态
故障
控制器无法与模块通信
状态为“发生故障”时,“连接”选项卡将显示该故障。
验证
连接到模块前出现的瞬时状态
连接
与模块建立连接时出现的状态
正在运行
模块正在进行通信,一切正常
关闭
连接正在关闭
已禁用
与模块的连接已被禁用
等待
由于发生以下情况之一,与此模块的连接尚未建立:
  • 它的父代尚未与此模块建立连接
  • 它的父代已被禁用
  • 它的父代发生故障
脱机
未处于联机状态
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal