搜索
Studio 5000 Logix Designer 联机帮助
布线图 - FLEX 输入/输出 (I/O) 数字模块 (Module)
选择下列其中一个模块 (Module) 以查看其布线图。
输入
输出
组合
1794-IA16
1794-OA16
1794-IB10XOB6(输入)
1794-IA8
1794-OA8
1794-IB10XOB6(输出)
1794-IA8I
1794-OA8I
1794-IB16
1794-OB16
1794-IB8
1794-OB16P
1794-IB8S
1794-OB8
1794-IC16
1794-OB8EP
1794-IM8
1794-OC16
1794-IV16
1794-OM8
1794-OV16
1794-OV16P
1794-OW8
FLEX I/O 模块 (Module) 布线图
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal