主动控制轴行为模型

运动控制轴对象状态模型基于 S88 和 Pack/ML 标准状态模型的元素。运动控制轴对象实例的当前状态由“CIP 轴工作状态”属性指示(属性 ID = 650)。状态转换可以直接使用轴控制请求机制启动,也可以根据运行期间控制器或运动控制设备中发生的情况启动。
下图展示了在主动控制轴运动时(控制模式 != 无控制)、主动控制电源(对于再生转换器 (G))时或主动控制驻留推动器的电流时(对于跟踪段 (X)),运动控制轴对象的基本工作状态。阴影区域显示轴状态与相应标识对象状态的映射。若状态转换在阴影框中结束,将能够转换为框内的任意轴工作状态。
小贴士:
* 故障复位后的具体待机状态通过应用本节结束时定义的“故障复位状态转换优先级”规则确定。
** 当轴处于“已停止”或“严重故障”状态且存在保持转矩状态(2 类停止的作用)时,以下事件将轴转换为“正在停止”或“正在中止”状态。“启动禁止”条件执行“停止动作”中配置的停止动作,但始终强制将功率组件的最终状态设置为“已禁用”。“禁用请求”执行配置的停止动作,该动作将使轴的功率组件处于活动保持或禁用状态。“关闭请求”立即执行滑行停止,禁用逆变器功率组件,并且可能执行配置的关闭动作(如果支持)。
当处于“启动禁止”状态的轴删除所有“启动禁止”并断言制动滑动异常(配置为严重故障)时,该轴将启用并转换到“正在中止”状态。它将执行配置的制动滑动异常故障动作。同样,当处于“已停止”状态且无保持转矩 (PS=0) 的轴断言制动滑动异常(配置为严重故障)时,该轴将启用并转换为“正在中止”状态。它将执行配置的制动滑动异常故障动作。
下表列出了轴状态模型的有效转换:
当前状态
事件
条件
下一状态
断开
加电
自检
自检
自检完成
正在初始化
正在初始化
初始化故障
严重故障
正在初始化
初始化完成
预充电
关闭
严重故障
严重故障
预充电
关闭
关闭
预充电
严重故障
严重故障
预充电
母线上电
已停止
启动禁止
关闭
关闭
启动禁止
严重故障
严重故障
启动禁止
制动滑动异常严重故障***
启动禁止 = 0
正在中止
启动禁止
禁止条件已清除
已停止
严重故障
关闭**
功率组件已启用 = 1
正在中止
严重故障
禁用**
功率组件已启用 = 1
正在中止
严重故障
启动禁止**
功率组件已启用 = 1
正在中止
严重故障
故障复位
关闭 = 1
关闭
严重故障
故障复位
关闭 = 0
直流母线上电 = 0
预充电
严重故障
故障复位
关闭 = 0
直流母线上电 = 1
启动禁止 > 0
启动禁止
严重故障
故障复位
关闭 = 0
直流母线上电 = 1
启动禁止 = 0
已停止
严重故障
重新连接
正在初始化
已停止
关闭**
功率组件已启用 = 1
正在停止
已停止
禁用**
功率组件已启用 = 1
正在停止
已停止
启动禁止**
功率组件已启用 = 1
正在停止
已停止
启动禁止
功率组件已启用 = 0
启动禁止
已停止
母线未上电
预充电
已停止
关闭
关闭
已停止
严重故障
严重故障
已停止
制动滑动异常严重故障***
功率组件已启用 = 0
正在中止
已停止
严重故障
功率组件已启用 = 1
正在中止
已停止
启用
正在启动
已停止
测试(主动)
正在启动
正在启动
关闭
关闭
正在启动
严重故障
正在中止
正在启动
禁用
正在停止
正在启动
启动完成
进行中 = 0
正在运行
正在启动
启动完成
进行中 = 1
正在测试
正在停止
停止完成
关闭 = 0
已停止
正在停止
停止完成
关闭 = 1
关闭
正在停止
严重故障
正在中止
正在停止
启用
飞速启动使能 = 1
正在启动
正在中止
停止完成
严重故障
正在中止
故障复位
正在停止
正在测试
关闭
正在停止
正在测试
严重故障
正在中止
正在测试
禁用
正在停止
正在测试
测试完成
正在停止
正在运行
关闭
正在停止
正在运行
严重故障
正在中止
正在运行
禁用
正在停止
任意状态
连接关闭
正在初始化
任意状态
连接断开
严重故障
**
当轴处于“已停止”或“严重故障”状态且存在保持转矩的状态(2 类停止的作用)时,该轴将转换为“正在停止”或“正在中止”状态。“启动禁止”条件执行“停止动作”中配置的停止动作,但始终强制将功率组件的最终状态设置为“已禁用”。“禁用请求”执行配置的停止动作,该动作将使轴的功率组件处于活动保持或禁用状态。“关闭请求”立即执行滑行停止,禁用逆变器功率组件,并且可能执行配置的关闭动作(如果支持)。
当处于“启动禁止”状态的轴删除所有“启动禁止”并断言制动滑动异常(配置为严重故障)时,该轴将启用并转换到“正在中止”状态。它将执行配置的制动滑动异常故障动作。同样,当处于“已停止”状态且无保持转矩 (PS=0) 的轴断言制动滑动异常(配置为严重故障)时,该轴将启用并转换为“正在中止”状态。它将执行配置的制动滑动异常故障动作。
轴测试模式
L5K_RM003_OperationalDiagramAxisTestMode_v36
“测试模式”属性设置为“已启用”且配置用于“控制器回送”的轴将模拟轴状态模型的这些转换。
当前状态
事件
条件
下一状态
轴测试模式支持
(测试模式配置)
断开
加电
正在初始化
控制器回送:V35
正在初始化
初始化
完成
已停止
控制器回送:V35
已停止
启用
正在运行
控制器回送:V35
已停止
关闭
关闭 = 1
关闭
控制器回送:V35
已停止
STO 禁用
STO 激活 = 1
启动禁止
控制器回送:V36
已停止
严重故障
严重故障
控制器回送:V36
正在运行
禁用
已停止
控制器回送:V35
正在运行
严重故障
严重故障
控制器回送:V36
关闭
关闭复位
关闭 = 0
STO 激活 = 0
已停止
控制器回送:V35
关闭
关闭复位
关闭 = 0
STO 激活 = 1
启动禁止
控制器回送:V36
关闭
严重故障
严重故障
控制器回送:V36
启动禁止
关闭
关闭
控制器回送:V36
启动禁止
严重故障
严重故障
控制器回送:V36
启动禁止
STO 启用
STO 激活 = 0
已停止
控制器回送:V36
严重故障
故障复位
关闭 = 0
STO 激活 = 1
关闭
控制器回送:V36
严重故障
故障复位
关闭 = 0
STO 激活 = 1
启动禁止
控制器回送:V36
严重故障
故障复位
关闭 = 0
STO 激活 = 0
已停止
控制器回送:V36
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal