非再生转换器轴行为

当“运动控制设备轴对象”与 CIP Motion 非再生转换器相关联时,激活控制状态表会简化为下表。阴影区域显示轴状态与相应标识对象状态的映射。若状态转换在阴影框中结束,将能够转换为框内的任意轴工作状态。
Motion Device Axis Object State Model (Converter)
小贴士: * 故障复位后的具体待机状态通过应用“故障复位状态转换优先级”规则确定。
下表清晰列出了 CIP Motion 非再生转换器轴的轴状态模型的有效转换:
当前状态
事件
条件
下一状态
断开
加电
自检
自检
自检完成
正在初始化
正在初始化
初始化故障
严重故障
正在初始化
初始化完成
预充电
关闭
严重故障
严重故障
关闭
关闭复位
预充电
启动禁止
关闭
关闭
启动禁止
严重故障
严重故障
启动禁止
制动滑动异常严重故障
SI = 0
正在中止
启动禁止
禁止条件已清除
预充电
预充电
启动禁止
启动禁止
预充电
关闭
关闭
预充电
严重故障
严重故障
预充电
母线上电
正在运行
严重故障
故障复位
关闭 = 1
关闭
严重故障
故障复位
关闭 = 0
预充电
严重故障
重新连接
正在初始化
正在运行
母线未上电
预充电
正在运行
关闭
关闭
正在运行
严重故障
严重故障
任意状态
连接关闭
正在初始化
任意状态
连接断开
严重故障
轴测试模式
L5K_RM003_OperationalDiagramAxisTestMode_3_v36
“测试模式”属性设置为“已启用”且配置用于“控制器回送”的轴将模拟 CIP Motion 非再生转换器轴的这些转换。
当前状态
事件
条件
下一状态
轴测试模式支持
(测试模式配置)
断开
加电
正在初始化
控制器回送:V35
正在初始化
初始化
完成
正在运行
控制器回送:V35
正在运行
关闭
关闭 = 1
关闭
控制器回送:V35
关闭
关闭复位
关闭 = 0
正在运行
控制器回送:V35
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal